Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog „Onlineliste“. Wenn gerade der Traceeditor eines DeviceTrace-Objekts aktiv ist, werden alle Traces, die auf der Steuerung laufen, in einer Baumansicht angezeigt. Wenn gerade der Traceedtior eines applikationsbezogenen Traceobjekts aktiv ist, wird nur dieser Trace angezeigt, falls er auf der Steuerung läuft.
Aufruf: Menü „Trace“, Kontextmenü des Traceeditors
Voraussetzung: Das Laufzeitsystem verwendet die Komponente CmpTraceMgr. Eine dem Gerät zugehörige Applikation ist im Onlinebetrieb.




HINWEIS

Schließen des DeviceTrace-Editors beendet Verbindung zur Steuerung
Beachten Sie, dass mit dem Schließen des letzten geöffneten „DeviceTrace“-Editors auch die Verbindung zur Steuerung beendet wird! Um Geräte-Traces erneut im Projekt dargestellt zu bekommen, müssen Sie sie erneut in die „DeviceTrace“-Objekte laden.
Derzeit ist das Schleßen des Editors auch das empfohlene Vorgehen, um bewußt die Verbindung zur Steuerung zu beenden. Ausloggen genügt dafür nicht.
Dialog 'Onlineliste'
|
„Vom LZS entfernen“ |
Stoppt und entfernt den selektierten Trace aus der laufenden Applikation. |
|
„Hochladen“ |
Der Befehl ist sichtbar, wenn im Traceeditor ein DeviceTrace geladen ist. Ein DeviceTrace ist ein Trace, der auf der Steuerung läuft: Im Gerätebaum kann er mit einem DeviceTrace-Objekt direkt unterhalb eines Geräts repräsentiert werden. Wenn Sie den Befehl auswählen, wird der in der Baumansicht selektierte Trace vom Laufzeitsystem
in den Traceeditor geladen. Eine eventuell im Projekt bestehende Konfiguration wird
überschrieben. Beispielsweise kann das Gerät Traces für Daten der Prozessorauslastung
( Pro Trace des Geräts, der im Projekt dargestellt werden soll, ist ein eigenes „DeviceTrace“-Objekt im Gerätebaum nötig. |