Symbol: 
Funktion: Der Befehl skaliert die Y-Achse der Tracediagramme so, dass alle Graphen optimal angezeigt werden und die Y-Werte in den sichtbaren Bereich der Diagramme passen. Der Befehl wirkt sowohl auf eine einkanalige als auch auf eine mehrkanalige Darstellung.
Aufruf: Menü „Trace“, Kontextmenü
Trace in Einkanaldarstellung
Wenn alle Tracevariablen in einem Diagramm angezeigt werden, ist der Trace in Einkanaldarstellung.
Trace in Mehrkanaldarstellung
Wenn die Tracevariablen in mehreren Diagramm angezeigt werden, ist der Trace in Mehrkanaldarstellung.