Symbol: 
Funktion: Der Befehl führt zum Dialog „Eingangsaktion hinzufügen“, in dem Sie eine neue Schrittaktion des Typs Eingangsaktion definieren. Abhängig von den AS-Optionen erscheint gegebenenfalls vorher noch eine Eingabeaufforderung zum Wählen des Duplizierungsmodus für die neue Schrittaktion.
Aufruf: Menü „AS“, Kontextmenü des selektierten Schrittelements.
Voraussetzung: Ein Schrittelement im AS ist selektiert.
Die Eingangsaktion wird automatisch im ST-Editor geöffnet. Das Schrittelement erhält
ein E in der linken unteren Ecke.
Abfragedialog zum Wählen des Duplizierungsmodus
Optionen:
-
„Referenz kopieren. Ein neuer Schritt wird diesselben Aktionen aufrufen“: Wenn der Schritt im AS kopiert wird, wird die Verknüpfung zu der/den Schrittaktionen mit kopiert. Die voneinander kopierten Schritte werden also alle diesselben Aktionen aufrufen.
-
„Implementierung kopieren. Für den neuen Schritt werden neue Aktionsobjekte angelegt.“: Dies bedeutet eine "Einbettung" der Schrittaktionen für die kopierten Schritte. Die neu erzeugten Aktionsobjekte erscheinen standardmäßig unter dem AS-Baustein im Gerätebaum oder in der Ansicht „POUs“. Diese Objekte enthalten zunächst eine Kopie des ursprünglichen Implementierungscodes der jeweiligen Aktion.
Die Darstellung von "eingebetteten" Objekten kann über die Befehle „Eingebettete Objekte anzeigen“ beziehungsweise „Eingebettete Objekte nicht anzeigen“ im Kontextmenü eines AS-Objekts im Baum ein- und ausgeschaltet werden.