Funktion: Der Befehl liest die Konfigurationsdatei IoConfig.par von der SPS und speichert die Werte im Projekt. Eine solche Datei wird angelegt,
wenn die Parameter der SPS durch ein anderes Gerät beispielsweise über eine Visualisierung
verändert wurden. Dann sind diese Parameter nur im Speicher der SPS geändert, jedoch
nicht in der Konfiguration des Projekts.
Aufruf: Kontextmenü des SPS-Geräteobjekts
Voraussetzung: Sie haben den Befehl über den Dialog „Tools Anpassen“ in der Benutzeroberfläche verfügbar gemacht.