Symbol:
Tastaturkürzel: [Strg] + [O]
Funktion: Der Befehl öffnet den Standarddialog zum Laden eines Projekts. Sie können das Dateisystem nach einem CODESYS-Projekt durchsuchen und dieses im Entwicklungssystem öffnen.
Aufruf: Menü „Datei“
Dialog 'Projekt öffnen'
|
„Dateityp“ |
Typ des CODESYS-Projekts, das in das Entwicklungssystem geladen wird |
|
„Alle unterstützten Dateien“ |
Filtert nach allen Projekten, die CODESYS laden kann Tipp: Sie können beispielsweise |
|
Dateiendung |
Filtert nach Projekten, die mit CODESYS V3 erstellt wurden |
|
Dateiendung |
Filtert nach Projektarchiven, die mit CODESYS V3 erstellt wurden |
|
Dateiendung |
Filtert nach Bibliotheksprojekten, die mit CODESYS V3 erstellt wurden |
|
„Öffnen“ |
Lädt in CODESYS das von Ihnen ausgewählte Projekt Hinweis: Abhängig vom Stand Ihrer CODESYS-Installation kann es nötig sein, die Installation zu aktualisieren oder zu ergänzen. Wenn dies der Fall ist, dann öffnet sich zunächst ein weiterer Dialog „Projekt öffnen“ mit Optionen zur Installationsverwaltung. |
Dialog „Projekt öffnen“ wenn ein Installationsmanagement benötigt wird
Wenn das CODESYS-Projekt, das Sie bearbeiten wollen, nicht geeignet ist, um mit Ihrer aktuellen Installation geladen zu werden, erscheint der folgende Dialog. Dort können Sie das weitere Vorgehen festlegen. Ungeeignet ist Ihre Installation beispielsweise, wenn diese ohne das Add-on CODESYS UML ist , so dass es Objekte in der Implementierungssprache „UML-Zustandsdiagramm“ nicht kennt, aber das ausgewählte Projekt solche Objekte beinhaltet.
|
Liste mit Add-ons, die entweder fehlen oder nicht in einer geeigneten Version installiert sind |
|
|
„Add-on“ |
Name des Add-ons |
|
„Aktion“ |
Optionen
|
|
„Andere Installation verwenden“ |
Auf ihrem Computer gibt es Installationen, die geeignet sind, um die ausgewählte Datei zu laden. Hinweis: Wählen Sie aus der Liste der geeigneten Installationen eine aus. Wenn Sie den Dialog mit „OK“ bestätigen, startet eine weitere CODESYS-Instanz.. Anschließend wird dort die ausgewählte Datei geöffnet. |
|
„Add-ons in dieser Installation installieren oder aktualisieren“ |
Die gerade laufende CODESYS-Installation kann um fehlende Komponenten ergänzt und deren veraltete Komponenten können aktualisiert werden, so dass danach die Datei geladen werden kann. Wenn Sie den Dialog mit „OK“ bestätigen, startet der CODESYS Installer, um die betroffenen Add-ons zu installieren. |
|
„Download und Setup einer neuen Installation“ |
Auf Ihrem Computer kann eine weitere Installation mit allen benötigten Add-ons bereitgestellt werden, die genau den Anforderungen des Projekts entspricht. Wenn Sie den Dialog mit „OK“ bestätigen, startet das Tool CODESYS Installer, das Sie durch den Installationsvorgang führt. |
|
„Mit dieser Version fortfahren“ |
Die Datei kann mit Einschränkungen das Projekt in Ihre unveränderte CODESYS-Installation laden Einschränkungen
|
|
„OK“ |
Bestätigt die Einstellungen und startet den gewünschten Ladevorgang |
|
„Cancel“ |
Vorgang wird abgebrochen |