Symbol: , Tastaturkürzel: [Strg] + [N]
Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog „Neues Projekt“ zum Anlegen einer neuen Projektdatei.
Aufruf: Menü „Datei“
Dialog 'Neues Projekt'
Funktion: Auswahl einer Projektkategorie und einer Projektvorlage.
Aufruf: „Datei Neues Projekt“
Je nach gewählter Vorlage erhalten Sie ein Projekt, das automatisch mit einem bestimmten Umfang an Objekten ausgestattet ist.
„Bibliotheken“ |
|
„Projekte“ |
Kategorie „Projekte“:: |
|
„Leeres Projekt“ |
Enthält nur das Objekt „Projekteinstellungen“ |
„Standardprojekt“ |
Enthält einen Basisumfang an Objekten und Bibliotheken. Ein Assistent unterstützt das Anlegen, siehe unten. |
„Standardprojekt mit Application Composer“ |
Enthält einen Basisumfang an Objekten und Bibliotheken für das Arbeiten mit dem Application Composer. Ein Assistent unterstützt das Anlegen. |
Kategorie „Bibliotheken“: |
|
„CODESYS-Container-Bibliothek“ |
Bibliothek, die nur weitere Bibliotheken, aber keine eigenen Bausteine enthält. |
„CODESYS-Interface-Bibliothek“ |
Bibliothek nur für das Definieren der Schnittstelle einer Software-Komponente. Enthält somit nur Objekte, die keinen Code erzeugen (Konstanten, Strukturen, Interfaces etc.). |
„Leere Bibliothek“ |
Enthält nur das Objekt „Projekteinstellungen“ |
„Externe CODESYS-Bibliothek“ |
Zielsystemspezifische Bibliothek, wird als Teil des Laufzeitsystems implementiert (in ANSI C or C++) . |
„Name“ |
Name des anzulegenden Projekts. Je nach Vorlage erscheint ein Standardname. Der numerische Zusatz stellt die Eindeutigkeit des Namens im Dateisystem sicher. Sie können den Dateinamen unter Berücksichtigung der Dateipfadkonventionen des Betriebssystems abändern. Punkte im Namen sind nicht erlaubt., jedoch darf der Name keine Punkte enthalten. CODESYS fügt automatisch die der gewählten Vorlage entsprechende Dateierweiterung hinzu. |
„Ort“ |
Speicherort für die neue Projektdatei.
|
„OK“ |
CODESYS öffnet ein neues Projekt. Auf fehlende Angaben macht ein Fehlersymbol |
Dialog „Standardprojekt“
Funktion: Assistent zum Anlegen eines Standardprojekts.
Aufruf: Befehl „Datei Neues Projekt“, im Dialog „Neues Projekt“ Kategorie „Projekte“ und Vorlage „Standardprojekt“ auswählen und „OK“ klicken.
„Gerät“ |
Auswahlliste mit PLC-Geräten. Das ausgewählte Gerät wird als Objekt in der Ansicht Geräte unterhalb des Wurzelknotens eingefügt |
„PLC_PRG in“ |
Auswahlliste mit den Programmiersprachen. Das automatisch eingefügte Programm PLC_PRG wird in der gewählten Sprache angelegt. |
Siehe auch