Funktion: Der Befehl öffnet die Ansicht „Speicherreserve für Online-Change“.
Aufruf: Menü „Ansicht“
In der Ansicht werden für Funktionsbausteine Speicherreserven für den Online-Change konfiguriert.
|
„Applikation durchsuchen“ |
|
|
Auswahlliste mit den Applikationen des geöffneten Projekts |
Auswahl der Applikation, deren Funktionsbausteine in dieser Ansicht angezeigt und/oder bearbeitet werden sollen. |
|
„Alle“ |
Alle Funktionsbausteine der ausgewählten Applikation werden angezeigt. |
|
„Pool“ |
Alle Funktionsbausteine der Ansicht „POUs“, die in der Applikation referenziert werden, werden angezeigt. |
|
„Keine Speicherreserve“ |
Alle Funktionsbausteine mit Speicherreserve 0 Bytes werden angezeigt. |
|
„<Speicherreserve> Bytes“ |
Anzeige aller Funktionsbausteine mit der Anzahl Bytes, die in „Speicherreserve“ definiert ist, wird angezeigt. |
|
Informationen zu den Funktionsbausteinen Bei der Selektion eines Bausteins für die Konfiguration der Speicherreserve ist auch eine Mehrfachauswahl möglich. |
|
|
„Funktionsbaustein“ |
Name des Funktionsbausteins |
|
„Größe“ |
Größe des Funktionsbausteins Größe einer Instanz des Funktionsbausteins Angabe in Bytes |
|
„Instanzanzahl “ |
Anzahl der Instanzen des Funktionsbausteins im Projekt |
|
„Speicherreserve“ |
Anzeige der Speicherreserve pro Instanz des Funktionsbausteins |
|
„Zusätzlicher Speicher für alle Instanzen“ |
Produkt aus „Instanzanzahl “ und „Speicherreserve“ |
|
„Verbleibende der Speicherreserve“ |
Anzahl Bytes, die noch als Reserve zur Verfügung stehen. |
|
„Speicherreserve (in Bytes)“ |
Eingabefeld für die Speicherreserve für den selektierten Funktionsbaustein. Angabe in Bytes Voraussetzung: Die Applikation befindet sich noch nicht auf der Steuerung oder Sie haben durch eine Klick auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ im Bereich „Bearbeitung erlauben“ die Änderung der Speicherreserve erlaubt. |
|
„Für Auswahl anwenden“ |
Die „Speicherreserve (in Bytes)“ wird dem Funktionsbaustein zugeordnet und die Tabellenspalte „Speicherreserve“ wird aktualisiert. Bei Mehrfachauswahl wird der eingegebene Wert jedem Funktionsbaustein zugeordnet. Um die Spalten „Größe“, „Instanzanzahl“, „Zusätzlicher Speicher für alle Instanzen“ und „Verbleibende Größe der Speicherreserve“ zu aktualisieren, wählen Sie zunächst den Befehl „Erstellen Übersetzen “nd klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Applikation durchsuchen“. |
|
„Bearbeiten“ |
Das Eingabefeld „Speicherreserve (in Bytes)“ wird editierbar. Diese Schaltfläche wird in „Bearbeitbar“ geändert. |
|
„Anzahl FBs“ |
Gesamtanzahl der Funktionsbausteine in der Applikation |
|
„Zusatzspeicher für alle Instanzen“ |
Summe der Speicherreserven aller Funktionsbaustein-Instanzen der Applikation Angabe in Bytes |