Die Version des Compilers, mit der im aktuellen Projekt Code für die Verwendung auf dem Zielgerät erzeugt wird, ist in den Projekteinstellungen definiert.
Die Compileversion ist unabhängig von der CODESYS-Version. Also wird bei gleicher eingestellter Compilerversion aus dem Quellcode konstanter Applikationscode erzeugt, auch wenn dies aus unterschiedlichen CODESYS-Versionen heraus erfolgt.




HINWEIS

Achten Sie auf die Einstellung „Nicht aktualisieren“ in der Registerkarte „Compilerversion“ des Dialogs „Projektumgebung“: Wenn diese aktiviert ist und Sie ein älteres Projekt öffnen, für das noch die Compilerversion „Neueste“ eingestellt ist, dann verwendet CODESYS weiterhin die zuletzt im alten Projekt eingesetzte Compilerversion. Dies gilt auch, wenn in der neuen Umgebung eine andere "aktuelle" Version definiert ist!
Wenn Sie ein Projekt öffnen, in dem nicht die neueste Compilerversion eingestellt ist, erscheint der Dialog „Projektumgebung“ mit einem entsprechenden Hinweis und der Möglichkeit, direkt zu aktualisieren.
Voraussetzung: Ein Projekt ist geöffnet.
-
Wählen Sie Befehl „Projekt Projekteinstellungen“ und dann Registerkarte „Compiler-Optionen“.
-
Wählen Sie die gewünschte „Feste Version“ und klicken „OK“.
Die Änderung ist sofort wirksam.