设置通信参数
要设置 PC 与 PLC 之间的通信,例如下载已编译的程序,必须设置通信参数。
个人电脑的 IP 地址必须与 CPU 的 IP 地址属于同一类别。
CPU 的 IP 地址出厂设置为 192.168.0.10。
电脑的 IP 地址应为 192.168.0.X。避免 X = 10,以防与 CPU 发生 IP 冲突。
子网掩码应为 255.255.255.0。
更改 IP 地址
-
打开 Windows 控制面板。单击“网络和 Internet 网络和共享中心” 。
-
单击“更改适配器设置” 。
如果使用有多个设备的现有网络,请注意给定的网络规则或联系系统管理员。
-
右键单击“局域网连接(以太网)” 并选择[属性] 。
-

双击“Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)” 。
-

输入所需的 IP 地址和子网掩码。