下面将详细介绍可视化预设以及在项目中创建可视化的必要步骤。
预设
在项目中创建可视化时,应了解以下预设的适用范围:
|
范围 |
地点 |
设置 |
|---|---|---|
|
通篇 CODESYS |
“工具 选项” 分类“可视化” 和“可视化样式” |
|
|
整个项目期间 |
“项目 项目设置” 类别“可视化” 和“可视化简介” |
|
|
在整个申请过程中 |
“可视化管理器” : |
|
|
单一可视化 |
“可视化对象的属性” 类别“可视化” |
|
|
单一可视化的显示类型 |
WebVisu 或 TargetVisu 对象的编辑器 |
|
在“Project Project environment” 的相应选项卡中,可以针对具体项目更新可视化配置文件、可视化样式和可视化符号库。
可在“Tools Customize” 中自定义可视化菜单。
在项目中创建可视化对象
对于每个可视化对象,您可以像插入其他对象一样,在项目中插入“可视化” 对象。这也适用于以后只能在其他可视化中使用的可视化。您可以将新的可视化对象直接插入应用程序的下方,或“Devices” 视图根节点的下方(以便在整个项目中使用)。
所需的基础库和其他对象(如可视化管理器)会自动插入。在应用程序下方插入可视化对象时,也会显示设备支持的显示类型的下级对象。
每个可视化对象都可以在可视化编辑器中单独编辑。
以下步骤描述了一个为特定应用程序创建可视化对象的简单示例。
要求:项目开放。在设备树中创建应用程序。
-
在设备树中选择应用程序。单击右键菜单中的“添加对象 可视化” 。
“添加可视化” 对话框将打开。在“符号库” 表中,至少有一个标准条目“VisuSymbols Vx.x.x。(系统)” ,可能还有其他已安装的符号库。
-
接受默认名称
Visualization。激活“VisuSymbols” 选项。然后,可视化符号(图形对象)就包含在可视化项目的库中。单击“添加” 关闭对话框。在设备树中,“可视化管理器” 和“可视化” 对象被插入应用程序下方。根据使用的设备,可视化管理器下方还会创建“TargetVisu” 和/或“WebVisu” 对象。
如果创建了“TargetVisu” 对象或“WebVisu” 对象,则还会在任务配置下方创建“VISU_TASK” 对象,并隐式调用程序。
所需的可视化库会自动添加到应用程序的“库管理器” 中。
可视化编辑器会打开“可视化” 编辑器窗口以及“工具箱” 和“属性” 视图。
在“工具箱” 视图中,有一个“符号” 按钮,用于查看库中的符号
VisuSymbols.library。 -
现在,您可以在可视化编辑器中创建所需的可视化。
-
请注意:您可以使用框架元素在另一个可视化中引用一个可视化,从而创建结构化的可视化。对话可视化是这方面的一个特殊选项。在这种情况下,可视化元素的输入配置被用于引用。
若要创建依赖于应用程序的可视化,请将可视化对象直接插入设备树根节点的下方。这相当于在“POUs” 视图中插入。在这种情况下,创建的可视化管理器中没有显示变量的对象。