在声明编辑器中,你可以在变量列表和 POU 中声明变量。
如果声明编辑器与实现语言编辑器一起使用,则会在实现语言编辑器上方的视图中打开。
声明编辑器提供两种可能的视图:文本
和表格
。在“工具 选项 声明编辑器” 对话框中,您可以定义是只提供文本视图还是只提供表格视图,或者是否可以通过编辑器视图右侧的按钮在两种视图之间切换。
在声明编辑器的文本视图中可以选择矩形。矩形选择的组合键位于 ST 编辑器的帮助页面。
在线模式下的声明编辑器
在联机模式下,您可以看到编辑器的表格视图。标头始终包含当前对象路径:<device name>.<application name>.<object name> 。与脱机模式不同,该表还包含“Value” 和“Prepared Value” 列。
“值” 列显示 PLC 上的实际值,提供监控功能。如果表达式是一个元素超过 1000 个的数组,则可以定义要监控的数组索引范围。为此,请双击“Data Type” 列,打开“Monitoring Area” 对话框。在此对话框中,声明的数组范围被指定为“有效区域” 进行监控。每个阵列最多可监控 20 000 个元素。您可以通过指定“Start” 和“End” 指数来定义要监控的数组指数范围。为了在保持大小不变的情况下更方便地移动该区域,可以将可用的滚动条结合起来使用。要在耦合
和非耦合
之间切换,请单击栏右侧的符号。在非耦合状态下,您可以根据需要增大或缩小要监控的区域。
“准备值” 列包含您准备用于强制或写入的值。
如果双击“准备值” 字段,就可以明确指定写入或强制写入的值。如果是枚举,则会打开一个组合框,从中选择一个值。对于布尔变量,您可以使用[Enter] 键或[Space] 栏切换准备值。如果表达式(变量)属于结构化数据类型,例如函数块实例或数组变量,则在前面加上加号或减号。
您可以在监控选项中自定义浮点数值的表示格式。
另见
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'