功能 :该选项卡可切换 CFC 对象的执行顺序模式。
请致电 :上下文菜单:“设备” 视图或“POU” 视图中 CFC 对象的“属性”
选项卡 "CFC 执行令
|
“执行命令” |
在 CFC 编辑器中,您可以自由定位元素和网络。有两种模式可用于防止 CFC POU 中的执行顺序未定义。 |
|
“自动数据流模式” |
在这种模式下,执行顺序由数据流自动决定,如果不明确,则由网络拓扑结构决定。POU 和输出端在内部编号。网络从上到下、从左到右执行。 优势自动定义的执行顺序按时间和周期进行优化。在开发过程中,您不需要任何有关内部管理执行命令的信息。 随后在“CFC 执行命令” 菜单中提供了以下命令:
CFC 编辑器中显示的元素不带标记和编号。无法手动更改执行顺序。对于有反馈的网络,您还可以设置一个起点。 |
|
“显式执行顺序模式” |
在这种模式下,您可以明确定义执行顺序。为此,CFC 编辑器中将显示带有标记和编号的元素,并提供用于定义顺序的菜单命令。 “CFC 执行命令” 菜单中提供了以下命令:
请注意:在CODESYS V3.5 SP1 之前,这是 CFC POU 的通常行为。请注意,您有责任调整执行顺序并评估后果和影响。这也是为什么总是显示执行命令的另一个原因。 |
|
“适用于所有 CFC” |
将项目中所有其他 CFC 对象的模式更改为列表中选定的模式 |