通过访问和写保护,可以防止对项目进行不经意的更改。此外,还可以提供读取保护(专有技术保护)。您有以下选项:
打开具有写保护功能的项目
要求:未打开任何项目。
-
选择“文件 打开项目” 。
出现对话框“Open project” 。
-
选择项目。
-
单击“打开”按钮旁边的箭头按钮
,然后从菜单中选择“打开只读”。CODESYS 打开项目。主窗口右上方出现一行“"无法保存项目文件......"” 。如果您想保存项目文件,现在必须从提供的选项中选择一个。
提供带有 "已发布 "属性的项目
要求:项目已打开。
-
选择“项目 项目信息” ,然后选择“摘要” 选项卡。
-
激活选项“Released” ,确认“OK” 。
-
保存项目,例如使用[Ctrl]+[S] 。
-
使用“File Open Project” 命令再次打开项目。
CODESYS 打开项目。主窗口右上方出现一行“"无法保存项目文件......"” 。现在,如果您想保存项目文件,可以通过提供的选项再次直接删除“Released” 的状态。
在文件系统中提供具有 "只读 "属性的项目
-
在本地文件系统中提供带有属性 "只读 "的项目文件。
如果您已经打开了项目,现在试图以相同的名称保存它,则会出现一个对话框,通知您存在写保护。该对话框提供以下选项:
您可以使用“"另存为...”"按钮,以其他名称或路径保存项目。
您可以使用“Overwrite” 按钮,特意以相同的名称和路径保存项目,从而覆盖文件系统中的现有版本。
您可以使用“取消” 按钮中止保存程序,例如取消磁盘上的写保护。
如果重新打开项目,主窗口
'The project cannot not be saved…'右上方会出现一行字。如果您想保存项目文件,现在必须从提供的选项中选择一个。