标志 
功能 :该命令将所选步进转换为初始步进。
请致电 :主菜单“SFC”
选择此命令后,步骤元素的边框将变为双线。前一个初始步骤会自动显示为带单行边框的普通步骤。
您还可以在步骤的属性对话框中激活或禁用属性“Init step” 。不过,CODESYS 不会自动调整其他步骤的设置。
如果您想转换图表,这条命令非常有用。当您创建一个新的 SFC 对象时,它会自动包含一个初始步骤,然后是过渡(TRUE)和跳回初始步骤。
请注意在联机模式下,可以使用SFCInit 和SFCReset 标志将图表重置为初始步骤。