功能 :该命令用于打开或关闭联机配置模式。开机时,它会建立与 PLC 的连接,并将隐式创建的应用程序“HiddenOnlineConfigModeApp” 加载到 PLC。根据设备的不同,CODESYS 进入简单联机配置模式,或者出现一个对话框在简单联机配置模式和高级联机配置模式之间进行选择。
请致电 :设备树中 PLC 对象的上下文菜单
要求 :PLC 设备的通信设置已正确设置。
简单的在线配置模式:
该命令创建隐式应用程序HiddenOnlineConfigModeApp 并将其加载到控制器。应用程序会自动对控制器的所有输入和输出进行一次初始化。之后,您可以按如下方式访问 I/O:
-
读取输入/输出
-
写入输出
-
诊断(在设备树和设备编辑器的“Status” 选项卡上)
-
扫描(当前硬件)
-
交互式在线功能(如支持)(例如,编写异步信息
高级在线配置模式(参数模式):
如果 PLC 上已有应用程序且控制器支持这些应用程序,该命令将首先打开“Devices” 对话框,显示控制器上已有的应用程序。在此对话框中,您可以通过“参数模式” 按钮连接 PLC,然后无需登录实际应用程序即可访问设备参数值。
写入和强制输入/输出映射
写入和强制输入/输出映射
在联机配置模式下,在“I/O 映射” 标签上写入和强制执行值的方式与实际联机模式下的方式不同。插入表格后立即写入输出。没有“准备值” 列;相反,双击“当前值” 列后,可直接更改初始值。
配置应用程序模式 "对话框
如果设备支持高级联机配置模式且控制器上已有实际应用程序,则在执行“Online Config Mode” 命令后会出现此对话框。
|
“参数模式” |
将项目中的控制器配置与设备上的配置进行比较。如果两者对应,CODESYS l 将建立与 PLC 的连接。与简单的在线配置模式不同,它允许在通用设备编辑器中读取和(如果驱动程序支持)写入参数。在这种情况下,已加载到设备上的应用程序保持不变! |
|
“配置应用模式” |
CODESYS 切换到 "简单在线配置模式"。 |