当您输入代码时,CODESYS 中的预编译功能已经进行了一些基本检查。然后,编辑器中的错误代码下会出现波浪形下划线,错误信息也会打印到信息视图中。
CODESYS 根据开发系统中编写的源代码自动生成应用程序代码。在将应用程序下载到 PLC 之前会自动完成这项操作。在生成应用程序代码之前,会进行一次测试,以检查分配、数据类型和库的可用性。此外,内存地址是在生成应用程序代码时分配的。您可以单击“Build Generate Code” 明确执行该命令,或按[F11] 键。这有助于检测源代码中的任何错误,即使 PLC 尚未连接。
CODESYS 将所有错误和警告打印到消息视图的 "构建 "类别中。双击错误信息可在编辑器中打开相应的 POU,并标出错误代码。此外,您还可以右键单击错误信息,跳转到有错误的代码。
请注意CODESYS 选项中的相关设置。