Symbol:
Funktion: Das Objekt dient der Konfiguration der webbasierten Anzeigevariante zur Fernanzeige der Visualisierung des Controllers in einem Webbrowser. Dies ermöglicht den Fernzugriff, die Fernüberwachung sowie die Wartung und Diagnose einer Anwendung über das Internet.
Anforderung: Das Objekt wird unterhalb des Visualisierungsmanagers eingefügt, und das Zielsystem verfügt über einen Webserver mit CODESYS WebVisu -Unterstützung. Der Webserver ermöglicht die Kommunikation zwischen dem Zielsystem und dem Webbrowser.
„Visualisierung starten“ |
Name der Visualisierung, in der der Start als CODESYS WebVisu angezeigt wird. Hint: Verwenden Sie den Eingabeassistenten, um eine andere Visualisierung auszuwählen. |
„Name der .htm-Datei“ |
Basis-URL der Web-Seite. Die URL wird auch als Adresse im Webbrowser angegeben. Beispiel: Hinweis: Wenn Sie ein BeagleBone Black als Visualisierungsgerät verwenden, dann müssen
Sie beachten, dass ein BeagleBone Black den Port 9090 für seinen Webserver verwendet.
Eine gültige IP-Adresse lautet wie folgt: |
„Als Standardseite verwenden“ |
Beispiel: Hinweis: Auch wenn Sie mehrere Webvisualisierungen erstellt haben, können Sie diese Option nur für genau eine Webseite aktivieren und somit nur eine Seite als Standardseite vorgeben. |
„Visualisierung der Anmeldung“ |
Visualisierung, die beim Einloggen in das System angezeigt wird CODESYS WebVisu Ist eine laufzeitbasierte Benutzerverwaltung konfiguriert, so wird hier standardmäßig eine Visualisierung aus der Bibliothek als Anmeldeseite eingetragen. Diese Visualisierung kann angepasst oder sogar ersetzt werden. |
„Aktualisierungsrate (ms)“ |
Aktualisierungsrate (in Millisekunden) im Webbrowser |
„Standardgröße des Kommunikationspuffers“ |
Standardgröße für den Kommunikationspuffer (in Bytes). Legt den maximal verfügbaren Speicher für die Datenübertragung zwischen dem Web-Client und dem Web-Server fest. Beispiel: |
„Verwendete Visualisierungen anzeigen“ |
Der Link öffnet die Registerkarte „Visualisierungen“ im Editor „Visualization Manager“. Die Registerkarte enthält Informationen über die in die Anzeigevarianten heruntergeladenen Visualisierungen. |
„Festgelegt“ |
|
„Isotrop“ |
|
„Anisotrop“ |
|
„Skalierungsoptionen für Dialoge verwenden“ |
|
„Höhe des Kunden“ |
Höhe der Visualisierung (in Pixel). |
„Breite des Kunden“ |
Breite der Visualisierung (in Pixel). |
„Antialiasing-Zeichnung“ |
|
„Standard-Texteingabe mit“ |
Wirkung: Wenn Sie eine Benutzereingabe für die Standardtexteingabe konfigurieren, eine Eingabekonfiguration für die Eingabeaktion „Variable schreiben“ auswählen und den „Eingabetyp“ als „Standard“ konfigurieren, dann werden die Einstellungen hier verwendet. |
„Berührungen wie Mausaktionen behandeln“ |
|