Symbol:
Funktion: Das Dialogfeld fordert Sie auf, Daten für eine neu erstellte Stildatei anzugeben.
Rufen Sie an:
-
Unter CODESYS:
Im Objekt „Visualization Manager“, auf der Registerkarte „Einstellungen“, in den „Stileinstellungen“):
Wenn Sie auf
klicken, öffnet sich ein Listenfeld. Klicken Sie dort auf „Abgeleiteten Stil erstellen und bearbeiten“.
-
Editor für den Visualisierungsstil:
Menü: „Datei Neuer Stil“
„Name“ |
Name des neuen Stils. Beispiel: |
„Standort“ |
Arbeitsverzeichnis für die Stilbearbeitung |
„Basis-Stil“ |
Stil, auf dem der neue Stil basieren soll Das Listenfeld enthält alle im Repository installierten Stile. „<keine>“: Der neue Stil leitet sich nicht von einem bestehenden Stil ab. |
„Visualisierungsprofil“ |
Das Profil ist zu Informationszwecken bestimmt. So finden Sie beispielsweise Elemente, die nicht mit speziellen Stileinträgen vorkonfiguriert sind, und Informationen aus dem Profil. Außerdem prüft CODESYS im Profil, ob ein erforderlicher Stil fehlt. Beispiel: |
Klicken Sie auf „OK“ |
Der neue Stil wird erstellt und zur Bearbeitung im Visualisierungsstil-Editor geöffnet.
Sie enthält bereits alle erforderlichen Stileinträge und die Lokalisierung in Deutsch
(Sprachspalte |