Für eine Visualisierung, die referenziert werden soll, kann eine Schnittstelle für Parameter deklariert werden. Die Aktualparameter werden der Schnittstelle (ähnlich wie bei einem Funktionsblock) beim Aufruf der Visualisierung zur Laufzeit übergeben.
Deklarieren Sie zunächst die Schnittstellenvariablen im Editor der Visualisierungsoberfläche. Anschließend konfigurieren Sie die Parameter, die an die Schnittstelle übertragen werden, indem Sie jeder Schnittstellenvariablen eine datentypkonforme Anwendungsvariable zuweisen. Die Zuweisung wird in der Eigenschaft „Referenzen“ im Falle eines „Frame“ oder „Tabs“ Elements konfiguriert.
Je nach Darstellungsvariante ist die Parameterübergabe von lokalen Variablen (mit
dem Scope VAR
) eingeschränkt.
Wenn Sie die Visualisierung als integrierte Visualisierung ausführen, können Sie als Parameter nur lokale Variablen mit einem Grunddatentyp übergeben. Wird die Visualisierung als CODESYS TargetVisu oder CODESYS WebVisu aufgerufen, so können Sie auch Parameter mit einem benutzerdefinierten Datentyp übergeben.
-
Benutzergesteuerte Aktualisierung der Übergabeparameter
-
Aufruf der Visualisierung mit Schnittstelle (VAR_IN_OUT)
-
Drucken des Instanznamens eines Übergabeparameters