Symbol: 
Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog „SVN-Eigenschaften “. Sie können dort die Eigenschaften des versionierten Objekts bearbeiten.
Aufruf: Kontextmenü „SVN“
Voraussetzung: Ein versioniertes, nicht gesperrtes Objekt ist selektiert.
Dialog 'SVN- Eigenschaften'
|
„Name“ |
Name der Eigenschaft Beispiel: Hinweis: Es gibt von SVN reservierte Eigenschaften. Beispiel: |
|
„Wert“ |
Beispiel: Doppelklicken Sie in das Feld, um den Wert zu bearbeiten |
|
„Hinzufügen“ |
Öffnet einen Dialog, um eine weitere Eigenschaft mit ihrem Wert zu definieren. |
|
„Entfernen“ |
Löscht die selektierte Eigenschaft. |
|
„Binäre Eigenschaft zeigen“ |
|
|
„Zurücksetzen“ |
Setzt die grün dargestellten Änderungen zurück. |
|
„OK“ |
Übernimmt die Änderungen |
Siehe auch
: Auch die binären Eigenschaften werden angezeigt.