Symbol: 
Funktion: Der Befehl öffnet die Ansicht „Ausstehende Änderungen“. Darin sind alle Objekte aufgelistet, die sich gegenüber der Basisrevision geändert haben oder die mit einer Sperre belegt sind.
Aufruf: „Ansicht Ausstehende Änderungen“
Ansicht 'Ausstehende Änderungen'
In der unteren Hälfte der Ansicht werden die geänderten oder gesperrten Objekte angezeigt. Sie können die Befehle „Übertragen“, „Zurücksetzen“ und „Aktualisieren“ auf einzelne oder mehrere Objekte anwenden. Im Kontextmenü eines selektierten Objekts finden Sie Befehle zum Vergleich sowie zur Anzeige der Versionsgeschichte.
Ein Doppelklick auf das Objekt öffnet den Projektvergleich.
|
„Auswählen“ |
Auswahl oder Abwahl aller Objekte |
|
„Übertragen“ |
Übertragen der lokalen Änderungen in das SVN-Projektarchiv |
|
„Zurücksetzen“ |
Rücksetzen der lokale Änderungen auf den Stand der Basisrevision der Arbeitskopie |
|
„Aktualisieren“ |
Der Befehl überträgt Änderungen im SVN-Projektarchiv in das Projekt. Die Aktualisierung wird mit der HEAD Revision ausgeführt. |
|
„Sperre beibehalten“ |
|
|
„Letzte Meldungen“ |
Zeigt die zuletzt verwendeten Logmeldungen. Sie können auf eine Logmeldung klicken, um sie zu übernehmen. |
|
„Meldungen...“ |
Geben Sie eine Logmeldung ein, die Ihre Änderung kommentiert.
Beispiel: |
Sperre wird nach dem Übertragen nicht automatisch freigegeben