Im oberen Teil dieser Registerkarte wird eine Liste aller konfigurierten Verbindungen angezeigt. Wenn in der EDS-Datei eine "Exclusive owner"-Verbindung vorhanden ist, wird sie beim Hinzufügen des Adapters automatisch eingefügt. Die Konfigurationsdaten für diese Verbindungen können im unteren Teil des Dialogs geändert werden.
Die Konfigurationsdaten werden in der EDS-Datei definiert. Die Daten werden übertragen, wenn die Verbindung zum Adapter hergestellt ist.
„RPI (ms)“ |
Angefordertes Paketintervall: Austauschintervall der Eingangs-/Ausgangsdaten |
„O -> T Größe (Bytes)“ |
Größe der Herstellerdaten vom Scanner zum Adapter (Originator --> Target) |
„T -> O Größe (Bytes)“ |
Größe der Verbraucherdaten vom Adapter zum Scanner (T --> O) |
„Proxy-Konfigurationsgröße (Bytes)“ |
Größe der Proxy-Konfigurationsdaten |
„Zielkonfigurationsgröße (Bytes)“ |
Größe der Adapterkonfigurationsdaten |
„Verbindung Pfad“ |
Adresse der - Konfigurationsobjekte - Eingangsobjekte - Ausgangsobjekte |
„Verbindung hinzufügen“ |
Öffnet die ⮫ Neue Verbindung. Hier werden die Parameter für die neue Verbindung festgelegt. |
„Verbindung löschen“ |
Löscht die ausgewählte Verbindung aus der Liste |
„Verbindung bearbeiten“ |
Öffnet das Dialogfeld „Verbindung bearbeiten“. Hier werden die Parameter für die bestehende Verbindung geändert. |
Die Tabelle zeigt die Verbindungen mit den Konfigurationsparametern aus der EDS-Datei. Die Verbindungen sind in Konfigurationsgruppen unterteilt. |
|
„Werte der Rohdaten“ |
Wenn die Skalierungsparameter in der EDS-Datei für die Daten definiert sind, können Sie die Werte als Rohdaten oder konvertierte Daten anzeigen.
|
„Anzeige der Parametergruppen“ |
|
„Standardeinstellungen“ |
Setzt auf die Standardwerte zurück |
„Wert“ |
Doppelklicken Sie, um den Wert zu ändern. Je nach Datentyp können Sie den Wert direkt im Eingabefeld angeben oder aus einem Listenfeld auswählen. Bei Bitfeld-Datentypen und deaktivierten Rohdatenwerten öffnet sich ein Dialog, in dem Sie die einzelnen Bits auswählen können. Es können nur die Bits ausgewählt werden, die innerhalb der festgelegten Mindest- und Höchstwerte liegen. Wenn Bitfeld-Datentypen in der zugehörigen EDS-Datei Aufzählungen enthalten, dann werden nur diese Aufzählungen mit den zugehörigen Bitpositionen angezeigt. Wenn eine Verbindung einen parametrierbaren Verbindungspfad in der EDS-Datei enthält, dann können Sie hier die verschiedenen Parameter der jeweiligen Verbindung ändern. |