Die Registerkarte im Konfigurator des Ethernet/IP Scanners enthält die Grundeinstellungen. Die vom Scanner verwendete Netzwerkschnittstelle wird in den Einstellungen des Ethernet-Adapters konfiguriert.
|
„Automatische Wiederherstellung von Verbindungen“ |
Zum Beispiel, wenn eine Zeitüberschreitung für UDP-I/O-Nachrichten festgestellt wird oder die TCP-Verbindung zum Adapter unterbrochen wird. Wenn die Option aktiviert ist, stellt der Scanner die Verbindung zu den Adaptern mit der verlorenen Verbindung wieder her. |
: Der Scanner versucht immer, eine unterbrochene Verbindung automatisch wiederherzustellen.