Die Registerkarte zeigt die Prozessdaten für die Ein- und Ausgänge des Slaves an. Die Daten sind aus der Gerätebeschreibungsdatei voreingestellt.
Die Tabelle zeigt die Ausgänge des durch „definierten Slaves Startadresse“, „Typ“, und „Index“. Wenn hier Ausgänge des Gerätes freigegeben werden (zum Schreiben), dann können diese Ausgänge im Dialog „EtherCAT I/O Mapping“ Projektvariablen zugeordnet werden. |
Die Tabelle zeigt die Eingänge des durch „definierten Slaves Name“, „Typ“ und „Index“. Werden hier Eingänge des Gerätes freigegeben (zum Lesen), so können diese Eingänge im Dialog „EtherCAT I/O Mapping“ Projektvariablen zugewiesen werden. |