Funktion: Der Assistent sorgt dafür, dass ein Zertifikat für die Verschlüsselung von Downloads, Online-Änderungen und Boot-Anwendungen von der Steuerung heruntergeladen wird. Wenn auf dem Controller kein gültiges Zertifikat für diesen Zweck vorhanden ist, sorgt der Assistent dafür, dass ein Zertifikat erstellt wird. Änderungen an der Anwendung auf der Steuerung (Download, Online-Änderung, Boot-Anwendung) sind nur möglich, wenn dieses Zertifikat vorhanden ist.
Rufen Sie an: „Dialogfeld Eigenschaften“ einer Anwendung, „Registerkarte Verschlüsselung“, Einstellung „Verschlüsselung mit Zertifikaten“, Schaltfläche „Verschlüsselungsassistent“.
Anforderung: „Die Verschlüsselungstechnologie“ ist auf „Verschlüsselung mit Zertifikaten“ eingestellt.
„Status“ |
Zustände während der Ausführung des Assistenten:
|
„Einzelheiten“ |
Beschreibung der einzelnen Aktionen des Assistenten mit entsprechenden Hinweisen im Falle von Fehlern |
„Start“ |
Ist der Verbindungspfad zur Steuerung im Geräteeditor korrekt eingestellt, startet der Assistent die notwendigen Aktionen zur Verschlüsselung von Downloads, Online-Änderungen und Boot-Anwendungen mit einem Zertifikat. Wenn ein Zertifikat abgelaufen ist, wird eine entsprechende Warnung angezeigt, mit einer Dialogabfrage, ob ein neues Zertifikat von der Kontrollstelle erstellt werden soll oder nicht. Wenn dies bestätigt wird, wird das neue Zertifikat erstellt und in den lokalen Zertifikatsspeicher geladen. In diesem Fall kann es sein, dass die vorhandene Boot-Anwendung nicht mehr startet und mit dem neuen Zertifikat neu erstellt werden muss. Das Dialogfeld „Zertifikatseinstellungen“ wird geöffnet, wenn ein neues Zertifikat auf dem Gerät erstellt werden soll. Hier konfigurieren Sie die „Schlüssellänge (Bit)“ und die „Gültigkeitsdauer (Tage)“ für das Zertifikat. |