Sie können das geöffnete aktuelle Projekt mit einem anderen, so genannten Referenzprojekt vergleichen. Unterschiede bezüglich Inhalten, Eigenschaften oder Zugriffsrechten werden ermittelt und in einer Vergleichsansicht dargestellt.
Mit dem Befehl „Projekt Vergleichen“ öffnet sich der Dialog „Projektvergleich“, in dem Sie den Vergleich konfigurieren und anstoßen können. Daraufhin wird das Ergebnis in der Vergleichsansicht „Projektvergleich - Unterschiede“ dargestellt, in der sich die Objekte in einer Baumstruktur gegenüberstehen. Objekte, die Unterschiede zum jeweiligen Referenzobjekt aufweisen, sind farblich und mit Symbolen gekennzeichnet. Daran erkennen Sie, ob Inhalte, Eigenschaften oder Zugriffsrechte unterschiedlich sind.
Bei inhaltlichen Unterschieden können Sie zusätzlich die Detailvergleichsansicht „Projektvergleich - <Objektname> Unterschiede“ öffnen, um in das Objekt zu zoomen. In der Detailvergleichsansicht werden die Inhalte von Objekt und Referenzobjekt dargestellt oder deren Quellcode gegenübergestellt. Die ermittelten Unterschieden werden gekennzeichnet. Zuvor geöffnete Ansichten werden nicht geschlossen. So können Sie, neben der Projektvergleichsansicht, beliebig viele Vergleichsansichten auf Objektebene geöffnet haben und sie lesen.
Sie können die ermittelten Unterschiede vom Referenzprojekt ins aktuelle Projekt
übernehmen. Das ist nur vom Referenzprojekt ins aktuell geöffnete Projekt möglich.
Dafür aktivieren Sie Unterschiede, beispielsweise des Codes, die in das aktuelle
Projekt übernommen werden sollen, mit den Befehlen ,
oder
in der aktiven Vergleichsansicht für die Übernahme. Diese Stellen sind dann gelb
hinterlegt. Beachten Sie, dass damit alle anderen eventuell geöffneten Vergleichsansichten
inaktiv (schreibgeschützt, nur noch lesbar) werden. Sie können also nur in genau
einer Vergleichsansicht Unterschiede für eine Übernahme aktivieren. Wenn Sie beim
Verlassen der aktiven Vergleichsansicht bestätigen, dass die für eine Übernahme aktivierten
Unterschiede ins aktuelle Projekt übernommen werden, wird das aktuelle Projekt geändert.
Um den Projektvergleich insgesamt zu beenden, schließen Sie die Projektvergleichsansicht.
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'
-
Vergleichsansicht erstellen
-
Detailvergleichsansicht öffnen