Im Objekt „Projekteinstellungen“ können Sie Einstellungen vornehmen, die das Verhalten von CODESYS und das bestimmter Editoren beeinflussen. Die Einstellungen gelten für das gesamte Projekt und werden für aktive Bearbeiter sofort übernommen. Sie können auch den Befehl „Project Project Settings“ verwenden, um auf die Dialoge des Objekts zuzugreifen.
CODESYS speichert die Projekteinstellungen als ein Objekt innerhalb des Projekts. Wenn Sie dann ein Projekt auf ein anderes System übertragen, wird das Objekt „Projekteinstellungen“ mit übertragen. Ein Projektarchiv ist nicht erforderlich.
-
Siehe auch: ⮫ Projekteinstellungen