Mit Hilfe der integrierten Benutzerverwaltung können Benutzergruppen mit unterschiedlichen Zugriffsrechten und Berechtigungen definiert werden. Die Konfiguration und Handhabung der Benutzerverwaltung in Automation Builder und einer SPS ist in einem ⮫ Anwendungshinweis beschrieben.
Dies ist relevant für eine Benutzerverwaltung für eine CODESYS Projektdatei. Visualisierungen und Geräte können ihre eigene Benutzerverwaltung haben.
Für weitere Informationen siehe: ⮫ „Handhabung der Gerätebenutzerverwaltung “
Die folgende Anleitung beschreibt, wie Sie die Benutzerverwaltung zum ersten Mal in einem Projekt anpassen können. Sie befasst sich mit der Definition eines Benutzers und einer Gruppe, zu der er gehört.
Erfordernis: Das Projekt, für das die Benutzerverwaltung eingerichtet werden soll, ist geöffnet. Es gibt noch keine angepasste Benutzerkonfiguration.
-
Klicken Sie auf „Projekteinstellungen Benutzer und Gruppen“ und dann auf die Registerkarte „Benutzer“. Der Benutzer
Owner
ist bereits standardmäßig angelegt. -
Klicken Sie auf „Hinzufügen“.
Das Dialogfeld „Benutzer hinzufügen“ wird geöffnet.
-
Geben Sie einen Anmeldenamen an (Beispiel: "Dev1") und ein Passwort. Lassen Sie die Option „Aktiviert“ aktiviert. Klicken Sie auf „OK“.
Wenn Sie zum ersten Mal eine Gruppe erstellen, fordert CODESYS Sie jetzt auf, sich zu authentifizieren, um diese Aktion durchzuführen.
In diesem Fall geben Sie "Eigentümer" als „Aktueller Benutzer“ an. Geben Sie kein „Passwort“ ein, sondern klicken Sie einfach auf „OK“.
Der Benutzer
Dev1
wird in der Liste angezeigt und ist automatisch einMember of the group 'Everyone'
. -
Wechseln Sie zur Registerkarte „Gruppen“, um den Benutzer zu einer neuen Gruppe hinzuzufügen.
Die Gruppen
Everyone
undOwner
wurden bereits erstellt. -
Klicken Sie auf „Hinzufügen“, um das Dialogfeld „Gruppe hinzufügen“ zu öffnen.
-
Geben Sie mindestens einen Namen für die neue Gruppe an (Beispiel: "Entwickler"). Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Eintrag „Benutzer "Dev1"“ im Feld „Mitglieder“. Klicken Sie auf „OK“.
Die Gruppe „Entwickler“ erscheint nun mit
has user member 'Dev1'
. -
Klicken Sie auf die Registerkarte „Benutzer“.
Der Benutzer „Dev1“ wird jetzt als Mitglied der Gruppen "Everyone" und "Developers" angezeigt.
Mit der Funktion „Export/Import“ im Dialog „Projekteinstellungen“ in der Kategorie „Benutzer und Gruppen“ können Sie die Benutzerverwaltung aus einem anderen Projekt übernehmen.
Für weitere Informationen siehe: ⮫ „Schutz und Rettung von Projekten “, ⮫ „Allgemeine Informationen zum Schreib- und Zugriffsschutz “, ⮫ „Verschlüsselung mit Zertifikaten “, ⮫ „Benutzerverwaltung und Passwortmanager “, ⮫ „Verwaltung von Genehmigungen “, ⮫ „Ablegen, Speichern “
-
Siehe auch: ⮫ Benutzer und Gruppen