Funktion: Der Dialog definiert, wie Verweise auf nicht mehr verfügbare Bibliotheken behandelt werden sollen. Hinweis: Die undefinierten Bibliotheksreferenzen finden Sie im Global Library Manager in der Ansicht „POUs“.
Rufen Sie an: Wenn ein CODESYS V2.3 Gateway Server Projekt in V3 geöffnet wird, öffnet sich der Dialog, wenn der Konverter eine Bibliothek erkennt, die in der aktuellen CODESYS Version nicht mehr verwendet werden kann.
„Konvertieren und installieren Sie auch die Bibliothek.“ |
Der Konverter wandelt auch die Bibliotheksdatei in das neue Format um. Es bleibt im Projekt referenziert. Sie wird automatisch im Bibliotheksrepository in der Kategorie "Sonstige" installiert. Wenn die Bibliothek nicht die erforderlichen Projektinformationen für eine Installation bereitstellt, wird das Dialogfeld „Enter Project Information“ geöffnet, in dem die Informationen hinzugefügt werden können. |
„Verwenden Sie die folgende Bibliothek, die bereits installiert wurde“ |
Die zuvor verwendete Bibliothek wird durch eine andere Bibliothek ersetzt. Die Schaltfläche „Durchsuchen“ öffnet ein Dialogfeld zur Auswahl aus dem lokalen Bibliotheksspeicher. |
„Ignorieren Sie die Bibliothek. Der Verweis wird im konvertierten Projekt nicht erscheinen.“ |
Der Bibliotheksverweis wird aus dem Projekt entfernt. |
„Merken Sie sich diese Zuordnung für alle zukünftigen Vorkommen dieser Bibliotheksreferenz“ |
Die hier im Dialog vorgenommenen Einstellungen werden auch für zukünftige Projektkonvertierungen verwendet. |
Für weitere Informationen siehe: ⮫ „Öffnen eines V2.3-Projekts “