Wird von der Standardbibliothek bereitgestellt.
Gibt die Länge einer Zeichenkette zurück. Die Eingabe STR ist vom Typ STRING, der Rückgabewert der Funktion ist vom Typ INT.
Beispiel im Funktionsblockdiagramm

Beispiel in strukturiertem Text
VarSTRING1 := LEN ('SUSI');
String-Funktionen sind nicht "threadsicher": Bei der Verwendung von Aufgaben dürfen Stringfunktionen nur in einer einzigen Aufgabe verwendet werden. Wenn dieselbe Funktion in verschiedenen Aufgaben verwendet wird, besteht die Gefahr des Überschreibens.