安装在 DIN 导轨上
-
安装 DIN 导轨 7.5 毫米或 15 毫米。
-
安装接线端子。
接线端子与接线端子底座以同样的方式卡入 DIN 导轨。固定在 DIN 导轨上后,将接线端子向左滑动,直到完全锁定到位,形成牢固的机械连接。
安装设备时,确保总线连接器牢固地锁在一起,以确保连接正确。最多可连接 10 个底板。最多可连接 10 个底板。
-
拆卸:将螺丝刀插入指定位置,分离接线端子。
用螺钉安装
如果要使用螺丝安装底板,必须先在后侧插入壁式安装配件 TA526⮫ “TA526 - 壁式安装配件” 。这些塑料部件可防止拧上螺丝时端子底座弯曲。

通过墙壁安装,接线端子通过螺丝接地。
-
螺钉表面必须导电(如镀锌钢或镀镍黄铜)。
-
安装板必须接地。
-
螺丝必须与安装板有良好的电气接触。
实用技巧
通过以下步骤,可以将已安装的模块作为模板,在面板上钻孔。由于模块安装孔存在公差,因此必须遵循这些程序:
-
在干净的工作台上,安装不超过 3 个模块(例如一个终端底座和两个底板)。
-
以已安装的模块为模板,仔细标记面板上所有模块安装孔的中心位置。
-
将安装好的模块放回干净的工作台上,包括之前安装好的模块。
-
钻孔并攻丝,以便安装螺钉(建议使用 M4 或 8 号螺钉)。
-
将模块放回面板上,检查孔是否对齐。
-
使用安装螺钉将模块安装到面板上。
如果安装更多模块,则只安装这组模块中的最后一个,其他模块放在一边。这样可以减少下一组钻孔和攻丝时的重新安装时间。
-
对其余所有模块重复上述步骤。