您可以通过可视化方式管理和使用CODESYS 中创建的配方。为此,可视化元素的输入配置提供了以下命令:
-
“读取配方”
-
“写入配方”
-
“从文件加载配方”
-
“将配方保存到文件”
-
“创建配方”
-
“删除配方”
示例:通过可视化元素加载配方
要求:“可视化” 对象已添加到项目中。
-
按照 "使用配方更改数值 - 创建配方 "部分的说明创建配方。
指定以下名称
-
配方定义"配方"
-
配方"配方 1 "和 "配方 2"
-
变量:
iValue1
和iValue2
输入两种配方的不同变量值。
-
-
在编辑器中打开“Visualization” 对象。
-
拖动“Button” 元素到可视化界面。标上 "加载配方 1"。您可以双击元素或在“Texts Text” 属性中指定文本。
-
单击“输入配置” 的值字段:“OnMouseDown” 属性。
“输入配置” 对话框将打开。
-
在左侧选择“执行命令” 并点击按钮
“内部命令” 的配置在对话框右侧打开。
-
从下拉列表中选择“Write Recipe” 命令。
-
单击
按钮。
“WriteRecipe” 命令被添加到列表中。
-
指定第一个参数为
Recipes
,第二个参数为Recipe1
。 -
单击“OK” 关闭对话框。
-
拖动第二个按钮到可视化界面,将其命名为 "加载配方 2",然后重复步骤 4 至 8。第 7 步,指定
Recipe2
为第二个参数。 -
将程序加载到控制器并启动 点击“加载配方 1” 和“加载配方 2” ,并监控变量
iValue1
和iValue2
。
其他配方命令分配给可视化元素,如本例所述。有关内部命令的说明,请参阅输入配置的帮助页面。