创建一个包含以下程序的项目PLC_PRG
:
PROGRAM PLC_PRG VAR iVar : INT; rSin : REAL; rVar : REAL; END_VAR iVar := iVar + 1; iVar := iVar MOD 33; rVar := rVar + 0.1; rSin := 30 * SIN(rVar);
-
在设备树中选择应用程序,然后单击“Project Add Object Visualization” 添加新的可视化。
相应的可视化编辑器就会打开。
-
将“可视化” 对象添加到“应用程序” 下方的设备树中。
出现一个空的可视化界面。
-
打开“工具箱 特殊控件”.
-
将“Trace” 元素拖到可视化编辑器中。
元素属性显示在右侧。
-
单击“Trace” 属性中的符号
。
“Trace Configuration” 对话框将打开。
-
单击“添加变量” ,在跟踪配置树视图中添加一个条目,并选择一个项目变量(例如
PLC_PRG.rSin
)。 -
单击跟踪配置的顶部节点。
“记录设置” 组如右图所示。
-
为“任务” 设置选择
MainTask
选项。小贴士跟踪记录和相应程序应在同一任务中执行。
-
单击“OK” 。
任务配置已应用。
-
选择跟踪元素,然后单击“Visualization Add Elements for Trace Control(为跟踪控制添加元素)。”
“Trace Wizard” 对话框将打开。默认情况下,所有控制元素都在这里激活。
-
单击“OK” 关闭对话框。
在可视化中添加控制元素,并声明控制变量。然后用控制变量配置控制元件和跟踪元件。
-
将应用程序下载到控制器并启动。
示例
记录 IEC 变量的正弦曲线数据 PLC_PRG.rSin
PLC_PRG
程序正在 PLC 上运行。按照 "入门 "说明操作后,将显示以下界面:

您可以通过点击按钮来控制跟踪记录。