标志 
功能 :该对象用于配置网络显示类型,以便在网络浏览器中远程显示控制器的可视化效果。这样就可以通过互联网对应用程序进行远程访问、远程监控、服务和诊断。
要求 :该对象插入可视化管理器下方,目标系统的网络服务器支持CODESYS WebVisu 。网络服务器可实现目标系统与网络浏览器之间的通信。
|
“开始可视化” |
起点显示为CODESYS WebVisu 的可视化名称。 提示使用输入助手选择另一种可视化。 |
|
“.htm 文件名称” |
网页的基本 URL。URL 也被指定为网络浏览器中的地址。 例如 请注意:如果将 BeagleBone Black 用作可视化设备,则必须注意 BeagleBone Black 的网络服务器使用 9090 端口。有效的 IP 地址如下:
|
|
“作为默认页使用” |
例如 通知即使创建了多个网页可视化,也可以只为一个网页激活该选项,从而只将一个网页预设为默认页面。 |
|
“更新速率(毫秒)” |
网络浏览器的刷新率(毫秒 |
|
“默认通信缓冲区大小” |
通信缓冲区的默认大小(字节)。定义网络客户端和网络服务器之间数据传输的最大可用内存。 例如 |
|
“显示使用过的可视化” |
该链接会打开“可视化管理器” 编辑器中的“可视化” 选项卡。 该选项卡提供下载到显示类型的可视化信息。 |
|
“固定式” |
|
|
“Isotropic” |
|
|
“Anisotropic” |
|
|
“使用对话框缩放选项” |
|
|
“客户高度” |
可视化的高度(像素)。 |
|
“客户宽度” |
可视化的宽度(像素)。 |
|
“反斜面绘图” |
|
|
“标准文本输入” |
效果 为默认文本输入配置用户输入时,请为输入操作选择输入配置“写入变量” ,并将“输入类型” 配置为“默认” ,然后在此使用这些设置。 |
|
“将触摸操作视为鼠标操作” |
|
:
:可视化的固定尺寸。使用的值是