标志
功能 :该对象用于配置CODESYS TargetVisu ,以便在集成或连接面板的控制器上直接显示可视化效果。
要求 :CODESYS 控制运行环境配备了CODESYS TargetVisu 组件。对象本身被插入可视化管理器下方。
CODESYS TargetVisu 可以在不同的平台上执行,从嵌入式控制器到基于不同操作系统的功能强大的 PC 系统。因此,它可以在 Windows、Windows Embedded CE、Linux、QNX 或 VxWorks 上运行。在这些操作系统上,可以对系统的图形界面进行现成的调整。嵌入式控制器或其他操作系统需要进行适配。此外,还有一些设备制造商通过 ActiveX 控件将可视化功能集成到外部应用程序中。
“开始可视化” |
起点显示为CODESYS TargetVisu 的可视化名称。 提示使用输入辅助选择另一种可视化。 |
“更新速率(毫秒)” |
可视化中的刷新率(毫秒 例如 |
“显示使用过的可视化效果” |
该链接会打开“可视化管理器”编辑器中的“可视化”选项卡。 该选项卡提供显示类型上加载的可视化信息。 |
“固定式” |
|
“各向同性” : |
|
“各向异性” : |
|
“使用对话框缩放选项” |
|
“使用自动检测的客户端大小” |
|
“使用指定的客户端大小” |
|
“客户高度” |
可视化的高度(像素)。 |
“客户宽度” |
可视化的宽度(像素)。 |
“反斜面绘图” |
提示如果在特定的可视化平台上绘制的水平线或垂直线模糊不清,可以通过在线条粗细方向上偏移 0.5px 来纠正(参见元素属性“Absolute movement” ,选项“Use REAL values” )。要求:使用的平台支持使用真实坐标。 |
“输入” |
|
“触摸屏” |
在带触摸屏的显示类型上进行文字输入。键盘或数字键盘对话框打开。 |
“键盘” |
使用普通键盘或虚拟键盘(例如 Linux 系统)在显示屏上输入文本 |
效果 为默认文本输入配置用户输入时,请为输入操作选择输入配置“写入变量” ,并将“输入类型” 配置为“默认” ,然后在此使用这些设置。 |