标志 
功能 :此选项卡提供根据语言调整可视化字体和字号的设置。这些设置适用于应用程序的所有可视化功能,包括可视化管理器。
|
“Language” |
项目中使用的语言。为每种语言创建一列。所有文本清单,包括来自综合库的文本清单,都要进行扫描。 |
|
“字体” |
可视化使用的字体,取决于语言。 |
|
“尺寸系数” |
该因子会影响可视化中所有文本的字体大小。 预设1 如果系数小于 1,则字体大小会缩小。如果系数为 1,则所有文本的显示均保持不变,如“Properties” 中所定义。 |
|
将单元格标为红色 |
突出显示的语言不再出现在项目或库的文本列表中。 运行模式下无法使用此高亮显示。 |
|
选定表格行的上下文菜单 |
|
|
“删除语言” |
删除相关列。如果栏中的设置以红色高亮显示,则最好这样做。 |
|
“复制语言设置” |
栏中的所有设置都会复制到剪贴板。 |
|
“粘贴语言设置” |
栏中的所有设置都会被剪贴板中的值覆盖。 |
|
“自动缩小字体大小” |
小贴士这可以防止在转换到需要更多空间的语言时,文本被截断。要求是有足够小的字体。 |
另见
:如果要显示的文本无法按照设置的格式放入文本字段,则字体大小会自动减小,直到文本完全放入文本字段。