标志

类别“特殊控制”
该元素显示控制器上保存的文本文件内容。文件可以 ASCII 或 Unicode 格式编码。
可视化用户还可以编辑文本。
元素属性
“元素名称” |
例如 |
“元素类型” |
“文本编辑器” |
元素属性 "位置
位置定义了元素在可视化窗口中的位置和大小。这些都基于直角坐标系。原点位于窗口的左上角。正水平 x 轴向右延伸。垂直 y 轴的正方向是向下的。
“X” |
元素左上角的 X 坐标 以像素为单位。 示例: |
“Y” |
元素左上角的 Y 坐标 以像素为单位。 示例: |
“宽度” |
以像素为单位。 例如 |
“高度” |
以像素为单位。 例如 |
您还可以通过拖动方框符号 () 到编辑器中的其他位置来更改数值。
元素属性 "字体
“字体名称” |
可视化系统用于显示文件内容的非比例字体 示例:“速递新” |
“尺寸” |
字体大小 例如 |
元素属性 "控制变量
“可变” |
变量 ( 例如 |
“开放” |
变量 ( 例如
|
“关闭” |
变量 ( 例如
|
“节省” |
变量 ( 例如
|
“新” |
变量 ( 例如
|
“可变” |
变量 ( 例如 |
“查找” |
变量 ( 例如
|
“查找下一个” |
变量 ( 例如
|
“Line” |
变量(整数数据类型)。包含光标所在行 例如 |
“专栏” |
变量(整数数据类型)。包含游标所在的列 例如 |
“职位” |
输出变量(整数数据类型)。显示 光标在文本中的绝对位置。 例如 |
“设置光标” |
变量 ( 例如
请注意:该变量用作可视化用户触发的输入事件的控制变量。 |
“起始位置” |
输出变量(整数数据类型)。显示开始文本选择的绝对 位置 例如 |
“结束位置” |
输出变量(整数数据类型)。显示用于结束文本选择的绝对 位置。 例如 |
“起跑线编号” |
输出变量(整数数据类型)。显示文本选择开始的行 例如 |
“起始列索引” |
输出变量(整数数据类型)。显示文本选择开始的列 例如 |
“结束行号” |
输出变量(整数数据类型)。显示文本选择结束的行 例如 |
“结束列索引” |
输出变量(整数数据类型)。显示文本选择结束的列 例如 |
“线路选择” |
变量(整数数据类型)。包含所选的行号 请注意:选择由“触发器选择” 属性中的变量控制。 |
“设置选择” |
变量 ( 例如
如果该行不在文本编辑器的当前文本段中,则文本段将移至该行。 请注意:该变量用作可视化用户触发的输入事件的控制变量。控制变量不会自动重置。您有责任在可视化中实现这一点。 |
“错误代码变量” |
变量(整数数据类型)。包含发生错误时的错误代码 例如 错误代码在 |
“更改内容的变量” |
变量 ( 例如
|
“访问模式变量” |
变量 ( 例如
请注意:该变量会覆盖“编辑器模式” 属性中的设置。 |
“最大线路长度” |
每行最大字符数 |
“编辑器模式” |
|
元素属性 "新文件
“Encoding” |
新文件的字符编码:
|
“新行字符序列” |
新文件的行结束符:
请注意可视化用户打开现有文件时,会自动检测并使用文件的行结束符。 |
只有在可视化管理器中选择“Support client animations and overlay of native elements” 选项后,这些属性才可用。
“动画持续时间” |
定义元素运行动画的持续时间(以毫秒为单位
动画属性
当可动画属性的至少一个值发生变化时,就会执行动画运动。在指定的动画持续时间内,执行的动作不会生涩,而是很流畅。可视化元素在动态旋转的同时移动到指定位置。过渡流畅。 |
“移至前景” |
将可视化元素移至前台 变量 ( 示例:
|
元素属性 "访问权限
要求:为可视化设置了用户管理。
“访问权限” |
打开“访问权限” 对话框。在这里可以编辑元素的访问权限。 状态信息
|
另见