标志

类别“通用控制”
该元素显示的数据可在表格中以数组形式表示。因此,可视化变量的数据类型可以是:1)一维数组;2)最大二维数组;3)数组的数组;4)结构数组;或 5)功能块数组。
元素属性
|
“元素名称” |
例如 可选 提示为元素指定单独的名称,以便在元素列表中更快地找到它们。 |
|
“元素类型” |
表格 |
|
“数据数组” |
数据可视化为表格的数组 变量 ( 阵列类型
例如 声明 提示如果数组的声明发生变化,则可将光标置于数据数组值字段并按[Enter] 键刷新表格。 |
|
“最大阵列索引” |
显示表格的索引上限。限制显示行数。指数从 0 开始。
|
元素属性 "列
“表格” 元素以表格形式显示变量的值。结构成员的数组元素以列或行显示。二维数组或结构数组显示为多列。可视化变量在“数据数组” 属性中定义。在这里分配变量时,可以指定显示数组元素的表列的显示方式。可以对分配给索引 [<n>] 的每一列进行单独配置。
|
“显示行标题” |
示例:对于数组,数组元素的索引显示在标题中。 |
|
“显示列标题” |
|
|
“行高” |
行的高度(像素) |
|
“行标题宽度” |
行标签宽度 |
|
“滚动条大小 ” |
滚动条的大小(像素) |
|
“列标题” |
默认情况下,数组或结构体的名称会作为标题与列的索引或结构体成员一起使用。如果已为“数据数组” 选择了功能块的数组,则数组名称将与属于该列的功能块局部变量一起应用于列标题。 在此可通过指定新标题来更改列标签。 |
|
“宽度” |
列宽(像素) |
|
“图片专栏” |
|
|
“图像配置” |
|
|
“填充模式” |
|
|
“透明度” |
|
|
“透明色” |
这种颜色显示为透明色。 要求:“Transparency” 属性已激活。 |
|
“页眉文本对齐” |
列标题的对齐方式:
|
|
“使用模板” |
|
|
“模板中标题的文本对齐方式” |
要求:“使用模板” 属性已激活。
|
|
“模板” |
要求:“使用模板” 属性已激活。 “Template” 中列出了分配给列的所有元素的属性。它们可以在“矩形” 、“圆角矩形” 和“椭圆” 中进行修改。 |
元素属性 "位置
位置定义了元素在可视化窗口中的位置和大小。这些都基于直角坐标系。原点位于窗口的左上角。正水平 x 轴向右延伸。垂直 y 轴的正方向是向下的。
|
“X” |
元素左上角的 X 坐标 以像素为单位。 示例: |
|
“Y” |
元素左上角的 Y 坐标 以像素为单位。 示例: |
|
“宽度” |
以像素为单位。 例如 |
|
“高度” |
以像素为单位。 例如 |
您还可以通过拖动方框符号 (
) 到编辑器中的其他位置来更改数值。
元素属性 "中心
属性包含旋转点坐标的固定值。旋转点显示为
符号。该点被用作旋转和缩放的中心。
|
“X” |
旋转点的 X 坐标 |
|
“Y” |
旋转点的 Y 坐标 |
您还可以通过将符号 (
) 拖动到编辑器中的其他位置来更改数值。
元素属性 "文本属性
属性包含文本属性的固定值。
|
“水平对齐” |
元素内文本的水平对齐方式。 |
|
“垂直排列” |
元素内文本的垂直对齐方式。 |
|
“字体” |
示例:“默认值”
|
|
“字体颜色” |
示例:“Black”
|
|
“透明度” |
整数(数值范围从 示例:
请注意如果颜色是样式颜色,并且已经具有透明度值,则此属性受写保护。 |
元素属性 "动态文本
动态文本是文本列表中的可变索引文本。运行时,将显示变量中当前索引的文本。
|
“文本列表” |
变量(字符串)或文本列表的名称,用单引号表示的固定字符串。 例如
|
|
“文本索引” |
文本列表 ID。这指的是所需的输出文本。
|
|
“工具提示索引” |
文本列表 ID。这指的是所需的输出文本。
|
另见
元素属性 "字体变量
通过这些变量可以对文本显示进行动态控制。
|
“字体名称” |
变量 ( 例如 字体选择与默认的“字体” 对话框相对应。 |
|
“尺寸” |
变量(整数数据类型)。包含字体大小(像素)。 示例: 字体大小的选择与默认的“Font” 对话框相对应。 |
|
“旗帜” |
变量 ( 旗帜
请注意:您可以通过添加标志的编码来组合字体显示。例如,粗体和下划线文本: |
|
“Charset” |
变量 ( 字符集编号的选择与标准“字体” 对话框中的“脚本” 设置相对应。 |
|
“颜色” |
变量 ( 例如 |
|
“文本对齐标志” |
变量(整数数据类型)。包含文本对齐的编码。 示例: 编码:
请注意:您可以通过添加标记编码来组合文本对齐方式。例如,垂直和水平居中的文本: |
显示文本的固定值在“文本属性” 中设置。
元素属性 "绝对移动
属性包含用于动态控制元素位置的 IEC 变量。参考点是元素的左上角。在运行模式下,整个元素都会被移动。
|
“运动” |
||
|
“X” |
变量(数字数据类型)。定义 X 位置(以像素为单位)。 示例: 在运行模式下,增加该值可将元素向右移动。 |
|
|
“Y” |
变量(数字数据类型)。定义 Y 位置(以像素为单位)。 示例: 在运行模式下,增加该值会使元素向下移动。 |
|
|
“旋转” |
变量(数字数据类型)。定义旋转角度(度)。 示例: 元素的中点在“中心” 点旋转。该旋转点显示为 在运行模式下,元素相对于可视化坐标系的对齐方式保持不变。增大数值会使元素向右旋转。 |
![]() |
|
“内部旋转” |
变量(数字数据类型)。定义旋转角度(度)。 示例: 在运行模式下,元素会根据变量值围绕“Center” 中指定的旋转点旋转。此外,元素的排列会根据可视化坐标系进行旋转。代码中的数值越大,旋转方向越顺时针。 旋转点显示为 请注意:如果在“Position Angle” 属性中指定了静态旋转角度,那么在执行可视化时,静态旋转角度将添加到可变旋转角度(偏移)中。 |
![]() |
您可以将变量与单位换算联系起来。
“X”,“Y”,“旋转”, 和“内部旋转” 属性由 "客户端动画 "功能支持。
另见
元素属性 "状态变量
变量可动态控制元素的行为。
|
“无形” |
变量 (
示例: |
|
“停用输入” |
变量 (
|
“不可见” 属性由 "客户端动画 "功能支持。
元素属性 "选择
|
“选择时的背景颜色” |
所选行的填充颜色。 |
|
“选择字体颜色” |
所选行的字体颜色。 |
|
“选择类型” |
点击表格行时的选择。
|
|
“选定单元格周围的框架” |
|
|
“所选列的变量” |
变量 (INT)。包含所选单元格“列” 的数组索引。如果数据数组指向一个结构体,那么结构体的组件将从 0 开始被索引。 警告只有在显示中没有从表格中删除任何列时,该索引才代表数组中的正确位置。 |
|
“选定行的变量” |
变量 (INT)。包含所选单元格“行” 的数组索引。 |
|
“有效列选择变量” |
变量 (BOOL)。 正确:所选列的“变量” 变量包含有效值。 |
|
“有效行选择变量” |
变量 (BOOL)。 正确:选定行的“变量” 变量包含有效值。 |
只有在可视化管理器中选择“Support client animations and overlay of native elements” 选项后,这些属性才可用。
|
“动画持续时间” |
定义元素运行动画的持续时间(以毫秒为单位
动画属性
当可动画属性的至少一个值发生变化时,就会执行动画运动。在指定的动画持续时间内,执行的动作不会生涩,而是很流畅。可视化元素在动态旋转的同时移动到指定位置。过渡流畅。 |
|
“移至前景” |
将可视化元素移至前台 变量 ( 示例:
|
元素属性 "访问权限
要求:为可视化设置了用户管理。
|
“访问权限” |
打开“访问权限” 对话框。在这里可以编辑元素的访问权限。 状态信息
|
:行标题可见。
:
:包含样式字体的下拉列表。