标志

类别“通用控制”
该元素以列表框的形式显示数值。当用户点击一个条目时,该条目 ID 会被写入一个整数变量。列表框中的条目可以来自列表,也可以包含图像池中的图像。
元素属性
“元素名称” |
例如 可选 提示为元素指定单独的名称,以便在元素列表中更快地找到它们。 |
“元素类型” |
“组合框,整数” |
元素属性 "位置
位置定义了元素在可视化窗口中的位置和大小。这些都基于直角坐标系。原点位于窗口的左上角。正水平 x 轴向右延伸。垂直 y 轴的正方向是向下的。
“X” |
元素左上角的 X 坐标 以像素为单位。 示例: |
“Y” |
元素左上角的 Y 坐标 以像素为单位。 示例: |
“宽度” |
以像素为单位。 例如 |
“高度” |
以像素为单位。 例如 |
您还可以通过拖动方框符号 () 到编辑器中的其他位置来更改数值。
元素属性 "中心
属性包含旋转点坐标的固定值。旋转点显示为 符号。该点被用作旋转和缩放的中心。
“X” |
旋转点的 X 坐标 |
“Y” |
旋转点的 Y 坐标 |
您还可以通过将符号 () 拖动到编辑器中的其他位置来更改数值。
“可变” |
在运行时,用户点击的列表条目的文本列表 ID 会被保存。如果只显示一个图像池,则保存图像 ID。 属性数值
|
“文本列表” |
显示为组合框。每个文本列表条目都会变成一个组合框条目。 请注意:最多可显示 32766 个条目。 转换数值
|
“图片库” |
显示为组合框。图像池中的每张图像都会变成一个组合框条目。 例如 |
另见
元素属性 "列表设置
可视化用户点击元素时展开的显示列表。
“行数设置” |
|
“可见行数” |
此处定义的组合框下拉列表的可见行数
请注意:当“行数设置” 属性设置为“明确” 时,该属性可用。 |
“行高” |
|
“图像高度” |
下拉列表条目中显示的图像高度(像素
请注意:只有在“图像池” 属性中指定了值,才会显示图像。 |
“图像宽度” |
下拉列表条目中显示的图像宽度(像素
请注意:只有在“图像池” 属性中指定了值,才会显示图像。 |
“图像偏移” |
使选择列表中的图像偏离左边距(以像素为单位)。
请注意:只有在“图像池” 属性中指定了值,才会显示图像。 |
“滚动条大小” |
滚动条的大小(像素)。当下拉列表中指定的条目多于“可见行数” 时,将显示滚动条。 默认值: |
元素属性 "文本
“Tooltip” |
字符串(不含单引号),在运行模式下显示为元素的工具提示 例如 提示文本会自动进入“GlobalTextList” 文本列表,并可在其中进行本地化。 |
另见
元素属性 "数值范围
“限值范围” |
将文本列表限制为一个子范围。该子范围由组合框显示。 要求:“文本列表” 属性中指定了一个值。
|
“最小值” |
显示组合框条目的文本列表条目的 ID
|
“最大值” |
文本列表条目的 ID,最多显示组合框条目
|
“过滤缺失的文本条目” |
要求:“文本列表” 属性中指定了一个值。 |
元素属性 "文本属性
属性包含文本属性的固定值。
“使用情况” |
|
“单个文本属性” 要求:“个人设置” 文本属性已定义。 |
|
“水平对齐” |
元素内文本的水平对齐方式。 |
“垂直排列” |
元素内文本的垂直对齐方式。 |
“字体” |
示例:“默认值”
|
“字体颜色” |
示例:“Black”
|
“透明度” |
整数(数值范围从 示例:
请注意如果颜色是样式颜色,并且已经具有透明度值,则此属性受写保护。 |
元素属性 "绝对移动
属性包含用于动态控制元素位置的 IEC 变量。参考点是元素的左上角。在运行模式下,整个元素都会被移动。
“运动” |
||
“X” |
变量(数字数据类型)。定义 X 位置(以像素为单位)。 示例: 在运行模式下,增加该值可将元素向右移动。 |
|
“Y” |
变量(数字数据类型)。定义 Y 位置(以像素为单位)。 示例: 在运行模式下,增加该值会使元素向下移动。 |
|
“旋转” |
变量(数字数据类型)。定义旋转角度(度)。 示例: 元素的中点在“中心” 点旋转。该旋转点显示为 在运行模式下,元素相对于可视化坐标系的对齐方式保持不变。增大数值会使元素向右旋转。 |
![]() |
“内部旋转” |
变量(数字数据类型)。定义旋转角度(度)。 示例: 在运行模式下,元素会根据变量值围绕“Center” 中指定的旋转点旋转。此外,元素的排列会根据可视化坐标系进行旋转。代码中的数值越大,旋转方向越顺时针。 旋转点显示为 请注意:如果在“Position Angle” 属性中指定了静态旋转角度,那么在执行可视化时,静态旋转角度将添加到可变旋转角度(偏移)中。 |
![]() |
您可以将变量与单位换算联系起来。
“X”,“Y”,“旋转”, 和“内部旋转” 属性由 "客户端动画 "功能支持。
另见
元素属性 "状态变量
变量可动态控制元素的行为。
“无形” |
变量 (
示例: |
“停用输入” |
变量 (
|
“不可见” 属性由 "客户端动画 "功能支持。
只有在可视化管理器中选择“Support client animations and overlay of native elements” 选项后,这些属性才可用。
“动画持续时间” |
定义元素运行动画的持续时间(以毫秒为单位
动画属性
当可动画属性的至少一个值发生变化时,就会执行动画运动。在指定的动画持续时间内,执行的动作不会生涩,而是很流畅。可视化元素在动态旋转的同时移动到指定位置。过渡流畅。 |
“移至前景” |
将可视化元素移至前台 变量 ( 示例:
|
元素属性 "访问权限
要求:为可视化设置了用户管理。
“访问权限” |
打开“访问权限” 对话框。在这里可以编辑元素的访问权限。 状态信息
|
另见