标志 
功能 :编辑器用于创建、导出、编辑和本地化可视化样式。此外,它还可以检查和安装样式或样式层次。
请致电 :
-
在CODESYS :
在“可视化管理器” 对象中(选项卡“设置” ,组“样式设置” ,单击
查看下拉列表)。单击“打开样式编辑器” 。 -
开始菜单 >CODESYS 安装文件夹 > 'CODESYS' > ' 可视化样式编辑器
菜单 "文件
|
|
“创建新的可视化样式” 对话框将打开。 |
|
|
“Open Dialog” 对话框将打开。 此对话框提示您选择要打开和编辑的样式文件(格式 |
|
|
“Open Existing Style as Dialog” 对话框将打开。 此对话框会提示您选择一个样式,并将其复制、保存到目标位置,然后打开进行编辑。 |
|
“关闭” |
关闭编辑器中打开的样式。 |
|
|
保存打开样式的更改。 |
|
“另存为” |
“选择可视化样式” 对话框将打开。 此对话框会提示您选择一个文件来保存当前设置。 |
|
|
保存打开的可视化样式并将其安装到可视化样式库中。 |
|
“最近打开的文件” |
列出最后一次打开的待选文件。 |
|
“中止” |
关闭可视化样式编辑器。 |
菜单 "样式
这些命令会影响“样式属性” 选项卡的内容。
|
|
创建另一个样式条目,作为所选样式属性的子条目。 |
|
|
在所选样式属性后的列表中创建一个新的样式条目。 |
|
|
将选定的样式向下移动。 要求:排序顺序是平的。 |
|
|
将选定的样式条目上移。 要求:排序顺序是平的。 |
|
|
在三种排序顺序之间切换:
|
|
|
检查样式属性的设置是否存在一致性错误。保存样式时也会进行这一检查。 |
菜单 "本地化
这些命令会影响“本地化” 选项卡的内容。
|
|
对话框“Add New Language” 将打开。对话框会提示您指定用于创建新语言栏的数据。 |
|
|
删除所选单元格的列。 |
|
“重新命名所选语言” |
“重命名语言” 对话框将打开。该对话框用于重新命名定义选定单元格的列,并删除以前的所有翻译。 |
|
“名称” |
根据 ISO 639-1,作为语言代码的新语言名称。 实例: |
|
“从现有设备复制” |
所有现有语言栏均可供选择。所选语言将与所有输入的翻译一起复制。 “<请勿复制文本>” :新语言的翻译栏为空白。 |
选项卡 "常规
该选项卡包含打开的样式文件的通用元数据,可对其进行编辑。
|
“公司名称” |
例如 小贴士在已安装的样式中,CODESYS 可按此处指定的公司名称进行筛选。 |
|
“名称” |
例如 |
|
“版本” |
用户定义的版本号 例如 |
|
“基地风格” |
开放式样式所基于的样式名称和版本。 小贴士在“样式属性” 标签页中,基本样式的派生样式属性以黄色高亮显示。 |
|
“部分样式(仅可用作其他可视化样式的基础)” |
示例:仅有颜色定义的样式,可衍生出许多其他样式。 注意:CODESYS 不会自行检查不完整样式的一致性错误。
|
|
“来自” |
“选择基本样式” 对话框将打开。此对话框会提示您选择保存到文件系统中的样式文件(无需安装)。该文件被用作基本样式。 |
|
“可视化简介” |
本简介仅供参考。例如,您可以从配置文件中找到未预先配置特殊样式条目的元素和信息。此外,CODESYS 还会检查配置文件中是否缺少所需的样式。 |
样式属性 "选项卡
该选项卡列出了样式属性的名称和相关值,甚至可以通过“Styles” 菜单中的命令进行编辑。
可为颜色、字体、图像和任何值定义样式属性。
基本样式中定义的样式属性是派生的,用黄色突出显示。
|
“名称” |
样式属性的名称。 如果名称中包含破折号,可视化样式编辑器就会根据破折号前的前缀术语对样式属性进行排序,并以层次结构显示。一个名称可以包含多个破折号。 |
|
“Value” |
分配给样式属性的值。 |
|
“Type” |
样式属性的数据类型;从下拉列表中选择。 请注意:只有数据类型未隐式定义的特定样式属性才有可能且有必要这样做。 |
|
“属性” |
“隐藏” :CODESYS 的下拉列表中没有列出相关的样式属性。 |
|
“已使用” |
可使用此样式属性配置的可视化元素。可以编辑。 |
|
评论 |
示例: |
|
双击一个单元格。 |
打开一个输入框供编辑。 |
|
[德尔] |
删除选中的行。 |
标签 "本地化
通过该选项卡,可以将样式属性名称翻译成其他语言。
|
“名称” |
列出“样式属性” 标签中定义的样式属性名称。 |
|
“<language>” |
样式属性名称的语言名称标识(根据 ISO 639-1,作为语言代码)。 |
|
双击一个单元格。 |
打开一个输入框供编辑。 |
:风格被确定为不完整。因此,它只能作为基础样式用于其他样式。
:风格被确定为完整。