功能 :此对话框用于配置与对象相关的属性。
请致电 :菜单栏:在“Devices” 视图或“POU” 视图中“查看”; 可视化对象的上下文菜单。
选项卡 "可视化
此选项卡为可视化分配可视化类型。
此外,它还包括运行时使用的窗口大小设置。
|
“可视化” |
普通或引用可视化的可视化类型。预设 |
|
“对话框 ” |
可视化类型,用于在输入事件发生时以对话框形式打开的可视化窗口。其输入操作是“打开对话框” 。“关闭对话框” 输入操作可关闭窗口。 小贴士对话框底部边缘通常有一个“OK” 按钮或“Cancel” 按钮,用于确认或拒绝用户输入以及关闭对话框。简单对话框或对话框提示仅包括一个问题或信息,以及关闭对话框的按钮“Yes” 或“No” 。对话框是用户界面的一部分。当对话框打开时,用户界面的其他部分通常处于禁用状态。 |
|
“用于输入配置的小键盘/键盘/对话框” |
用于显示虚拟数字键盘或虚拟键盘的可视化类型。当提示用户指定文本时,它就会出现。输入操作是“写入变量” 。 请注意:该可视化界面还必须符合数字键盘或提供 小贴士 |
|
“对话不透明” |
如果绘制的对话框是不透明的矩形,不包含透明部分,请使用此选项。 |
|
“使用自动检测的可视化尺寸” |
|
|
“包含背景图片” |
|
|
“使用指定的可视化尺寸” |
|
|
“内部” |
在CODESYS 中打开项目时作为库项目进行编辑,内部可视化的处理方式与所有可视化一样。内部可视化显示在下拉列表中。或在可视化管理器中(“Visualizations” 选项卡)。 您看不到包含链接库的内部可视化。 |
:对话框覆盖的屏幕区域不会刷新。这对字符和输入性能有积极影响。
:尺寸的确定是为了包围所有可视化元素。
:所有元素都可见,但较大的背景图片被截断。