功能 :该对话框用于设置可视化元素的颜色梯度。如果您定义了两种颜色,它们之间的颜色就会渐变。如果只选择 1 种颜色,则颜色会通过亮度在该颜色内渐变。详细设置用于对颜色渐变的初始位置和角度进行特殊指定。
请致电 :单击“梯度设置属性的值字段”
要求 :您在编辑器中选择了一个可视化元素,该元素的属性“梯度设置” 。
|
“梯度类型” |
|
|
“颜色 1” |
渐变的第一种颜色。 |
|
“颜色 2” |
渐变的第二种颜色。 |
|
“透明度” |
相关颜色的透明度。允许值:整数,取值范围为 |
|
“标准线性” |
要求: 线性渐变色。 线性色阶的标准方向。 |
|
“标准径向” |
要求:“径向” 颜色渐变。 标准设置。 |
|
“标准轴向” |
要求:“轴向” 颜色渐变。 颜色渐变的方向 |
|
“角度(度)” : |
要求:“线性” 或“轴向” 颜色渐变。 |
|
“中心 X (%):” |
要求:“径向” 颜色渐变。 中心点的 X 位置(0 - 100%) |
|
“中心 Y (%):” |
要求:“径向” 颜色渐变。 中心点的 Y 位置(0 - 100%) |
|
“使用一种颜色” |
“颜色 1” 与亮度不同的相同颜色之间的渐变色。 |
|
“亮度” |
要求:选择“使用一种颜色” 。 设置范围从 0(黑色)到 100(白色) |
|
“使用两种颜色” |
两种选定颜色之间的渐变色“颜色 1” 和“颜色 2” 。 |