标志
功能 :在“可视化” 或上下文菜单中执行此命令时,将打开“编辑显示设置” 对话框。
请致电 :
-
菜单栏:“可视化”
-
可视化编辑器中“Trend” 元素的上下文菜单
-
属性“图”
要求 :在活动的可视化编辑器中选择一个趋势。
Tab“X 轴”
“网格” |
|
“字体” |
轴标签的字体 |
Tab“Y 轴”
|
|
|
|
“最低” |
字面变量、变量(整数数据类型)或常量变量(整数数据类型)。它包含分段的初始值。要求:“显示模式” 是“固定” 。 例如 请注意:变量必须有一个初始值。这对离线显示和缩放细分非常重要。例如 |
“最大” |
字面变量、变量(整数数据类型)或常量变量(整数数据类型)。它包含分段的结束值。要求:“显示模式” 是“固定” 。 例如 请注意:变量必须有一个初始值。这对离线显示和缩放细分非常重要。例如 |
“网格” |
|
“说明” |
|
“固定间距” |
|
“距离” |
刻度线之间的距离(例如: |
“分区” |
刻度线之间的分格数(例如: |
“字体” |
轴标签的字体 |
“从可视化风格” |
可视化样式中定义的背景颜色 |
“绘制背景” |
在下部输入框中选择的背景颜色 |
“无背景” |
透明背景的趋势图 |
趋势图的背景颜色 |
要求:“绘制背景” 已激活。 |
“Reset” |
将设置重置为默认设置 |
“作为默认设置使用” |
将设置保存为默认设置 |
“添加 Y 轴” |
通过一个 Y 轴扩展趋势图 结果“Trend Recording(趋势记录) ” 编辑器中的 “Variable Settings(变量设置)” 的 “Additional axes(附加轴)” 选项中包含扩展的 Y 轴选择。 |
“删除 Y 轴” |
删除可见选项卡的 Y 轴。 |