标志 
功能 :该命令将打开当前可视化的“可视化元素列表” 选项卡。它显示在可视化编辑器的上部。
请致电 :菜单栏:“可视化”
要求 :在编辑器中打开一个可视化界面。
可视化元素列表 "选项卡
该视图包含开放式可视化中的可视化元素列表。分组元素以树形结构显示,在组内有自己的顺序(其他层级)。
列表中的当前选择始终与编辑器主窗口中的选择同步。
元素列表中从上到下的顺序描述了可视化显示层上元素从后向前的顺序。当您连续插入元素时,它们会从后面(位置 0)开始向前排列一层。使用菜单“Visualization Order” 中的命令在编辑器窗口中将元素从前向后移动时,元素列表会相应刷新。
|
“Type” |
“可视化工具箱” 视图中使用的元素类型和符号,以及指定显示层的元素编号。 |
|
“X”, |
元素左上角的位置(0,0 = 可视化区域的左上角)。 |
|
“Y” |
|
|
“宽度” |
元素的尺寸(像素)。 |
|
“高度” |
|
|
“ID” |
内部分配的元素标识符 |
|
“名称” |
“Properties 中定义的元素名称”. |
|
“访问权限” |
锁定符号 |
|
“标签顺序” |
在默认键盘使用模式下,通过制表符键可以在编辑器中从一个元素跳转到另一个元素的顺序位置。激活可在可视化管理器的 "设置 "选项卡上完成。请注意,组或组框内的元素有自己的顺序(不同的层次级别)。 制表符顺序最初与元素在图层上从后向前的排列顺序一致(“Type” above)。要更改元素在顺序中的位置,可以直接在表格字段中指定不同的数字。您还可以使用“移动到位置” 上下文菜单命令打开一个对话框,用于指定新位置。 粗体字体表示已更改的位置规格。 通过移除显示值,可以使用制表符或箭头键将元素排除在选择范围之外。 您可以使用“Reset to Default” 上下文菜单命令将已更改的位置重置为原始位置。当元素不属于不同的层次结构(分组)时,可以同时对多个元素进行选择。 |
表示元素对某些用户组的限制行为。