功能 :此命令将切换到 SVN 脱机模式。在 SVN 脱机模式下,隐式锁定和所有访问 SVN 版本库的命令都无法执行。
请致电 :
-
菜单栏:“项目 SVN” 。
-
上下文菜单:“SVN”
要求 :该项目已链接到 SVN。
当切换回 SVN 在线模式时,会针对服务器检查工作副本上的所有锁。如果锁定无效,则将其释放。
使用案例
机器上的用户希望在不断开连接的情况下更改项目。目前无法连接服务器。尽管如此,当激活自动锁定时,由于 SVN 脱机模式会暂时停用自动锁定,因此工作还是可以进行的。