功能 :此命令将打开“SVN Cleanup” 对话框。在该对话框中,您可以定义清理 SVN 工作副本时要执行的操作。
请致电 :菜单栏:“项目 SVN” 。
SVN 清理 "对话框
“内部 SVN 工作副本” |
|
“更新时间戳(加快 SVN 状态显示速度)” |
|
“真空缓存原始副本(可减小项目文件的大小)” |
|
“清除工作队列并强制解锁 SVN 内部数据结构(仅限紧急情况!)。” |
请注意:只有当 SVN 命令因锁定工作副本而出错时,才使用该选项。在这种情况下,它指的是Professional Version Control 中的错误。然后,请向CODESYS 支持中心发送错误报告(如果可能,请附上重复步骤)。 信息这些管理锁是 SVN 工作副本的内部锁。上下文菜单命令无法设置这些锁。更多信息,请参阅⮫ http://svnbook.red-bean.com/en/1.8/svn.advanced.locking.html 中的 "锁的三种含义 "一节。 |
“项目内容” |
|
“还原所有本地更改(小心使用!)。” |
将所有本地更改还原为 SVN 代码库中的原始状态。 |
“松开所有锁” |
释放项目中的所有咨询锁(用户可见的锁)。这些锁由“获取锁” 和“窃取锁” 激活。 |
“重新验证针对存储库的所有锁(它们可能被盗了)” |
检查本地提供的咨询锁是否仍然有效,或者是否已被他人盗走。删除所有无效锁。 |
“状态缓存” |
|
“清除所有缓存并刷新状态图标” |
删除Professional Version Control 拥有的所有内部缓存,并更新状态图标。只有在Professional Version Control 中出现错误,缓存或状态显示不一致时才需要。 |