对象:PROFINET IO 现场设备
该选项卡显示基本通讯设置。
“使用残留数据” |
使用文件的 IP 设置和站名。初始 IP 地址为 |
“使用项目参数” |
启动设备时,最初总是使用项目中为 IP 配置和站名定义的值。 |
“站名” |
网络中设备的名称。 请注意:台站名称和 IP 设置可以偏离项目中配置的(默认)设置。这些参数可由控制器在运行模式下设置,在某些情况下还可持久存储(这意味着在 |
“IP 地址” |
初始 IP 设置 注意事项PROFINET IO 控制器可以修改这些数据。残留数据存储在控制器的文件系统中。重新启动控制器后,这些存储的数据就会生效。此处的设置将被忽略。 |
“子网掩码” |
|
“默认网关” |
在联机模式下,将显示台站名称和 IP 设置“Status” 选项卡。