标志 
功能 :该选项卡允许配置和传输控制器证书,以便与控制器进行加密通信。
请致电 :菜单栏:“查看”
“设备” 标签显示项目中配置的所有 PLC 设备及其证书存储。如果与控制器的通信路径已配置,则可以看到存储在内存中的证书。在这里,您可以在控制器上创建和配置新证书。如果当前使用的证书即将过期,登录设备时会收到警告。您也可以直接切换到“安全屏幕” 更新证书。
|
左侧“信息” |
设备和证书存储 显示单个设备 |
|
工具栏(左侧) |
|
|
右边 “信息” |
如果设置了通向控制器的活动路径并选择了设备节点,那么控制器证书的每个用例都会显示在右侧。
只要证书不能用于这些用例之一,就会以 在左侧选择证书库后,右侧会显示其中的所有证书,并附有以下信息: “信息” :用例(当前显示的是相关控制器组件:例如“CmpSecureChannel”.) “为” 创建:创建证书的计算机名称(例如:“MyLocalPC”) “由” 创建:创建证书的计算机名称(例如:“MyLocalPC”) “自” 起有效:日期(例如:“07/20/2017 15:09:29”) “有效期至” :日期(例如:“07/20/2022 00:00:00”.根据证书的剩余时间,字段的高亮颜色会发生变化:绿色 -> 黄色(三分之二过期) -> 橙色(十分之九过期) -> 红色(过期)。请注意:登录控制器时,如果三分之二或更多的有效期已过,就会收到警告。然后,您可以在“安全屏幕” 上更新证书。 “拇指印” :来自证书特定属性的哈希值,用于识别目的(例如,“279e1a46b86bd636c8e6f19fd51c222469ec49a8”) 该缩略图可与 Mqtt 库一起使用。请参阅库管理器中的 Mqtt 库文档。 双击证书条目可打开默认的 Windows“Certificate” 对话框。因此,您可以将控制器证书导入“Controller Certificates” 文件夹中的 Windows 证书存储区,以便对启动应用程序、下载和在线更改进行加密。 如果一个用例有多个证书,系统会按照以下步骤确定使用的证书:
|
|
拖放将证书移至同一设备的另一个证书存储区 双击证书条目可打开显示所有证书信息的 Windows 默认对话框。 |
|
|
工具栏(右侧) |
此时将打开“Certificate Settings” 对话框,用于配置“Certificate 的有效期” 和“私钥的密钥长度” 。点击“OK” 将指定值保存到CODESYS 选项中。这些值将在下一次操作时重置。 只要正在创建证书,用例后面就会显示 "“(computing)”"。您不能取消创建操作,但可以关闭“安全屏幕” 并继续工作。
我
|
作为可扩展节点,每个节点下方都有特定于控制器的
证书存储。
:刷新显示屏
:下载:将选定的证书传输到 PLC
符号显示为
:为特定用例创建新证书
:删除选定的证书。
:上传并保存所选证书到本地文件系统。
:所选证书的详细信息:打开
:更新选定的证书。打开