功能 :向导会确保从控制器下载用于加密下载、在线更改和启动应用程序的证书。如果控制器上不存在用于此目的的有效证书,向导会确保创建一个证书。只有当该证书存在时,才能对控制器上的应用程序进行更改(下载、在线更改、启动应用程序)。
请致电 :“应用程序的属性” 对话框,“加密” 选项卡,“使用证书加密” 设置,“加密向导” 按钮
要求 :“加密技术” 设置为“使用证书加密” 。
“现状” |
向导运行时的状态:
|
“详细信息” |
描述向导的各项操作,并在出现故障时发出相应通知 |
“开始” |
如果在设备编辑器中正确设置了控制器的连接路径,向导就会启动必要的操作,使用证书对下载、在线更改和启动应用程序进行加密。 如果存在过期证书,则会显示相应的警告,并通过对话框提示控制器是否应创建新证书。确认后,新证书就会创建并加载到本地证书存储区。在这种情况下,现有的启动程序可能无法再启动,必须使用新证书重新创建。 要在设备上创建新证书时,将打开“Certificate Settings” 对话框。在此,您可以为证书配置“密钥长度(位)” 和“有效期(天)” 。 |
另见
-
CODESYS 帮助:"安全"、"加密"、"证书"