使用配置变量为功能块中声明的不完整地址变量分配完整地址,这些变量将映射到设备 I/O 上。
在VAR_CONFIG 和END_VAR 之间的全局变量列表中声明变量。全局变量列表称为 "变量配置",在此输入的配置变量包含完整的实例路径和正确的地址。
示例
在功能块中,变量xLocIn 的声明地址不完整%I* :
FUNCTION_BLOCK locio VAR xLocIn AT %I* : BOOL := TRUE; END_VAR
locio 功能块用于PLC_PRG 程序:
PROGRAM PLC_PRG VAR locioVar1 : locio; END_VAR
全局变量列表中的正确变量配置如下:
VAR_CONFIG PLC_PRG.locioVar1.xLocIn AT %IX1.0 : BOOL; END_VAR